ZHCACF7A june   2021  – march 2023 F28377D-SEP , F29P589DU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 存储器串扰挑战
    2. 1.2 信号调节电路设计资源
      1. 1.2.1 TI 精密实验室 - SAR ADC 输入驱动器设计系列
      2. 1.2.2 模拟工程师计算器
      3. 1.2.3 相关应用报告
      4. 1.2.4 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
      5. 1.2.5 PSPICE for TI
      6. 1.2.6 C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估
      7. 1.2.7 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路
  4. 2ADC 输入趋稳综述
    1. 2.1 ADC 输入趋稳的机制
    2. 2.2 稳定不足的症状
      1. 2.2.1 失真
      2. 2.2.2 存储器串扰
      3. 2.2.3 精度
    3. 2.3 C2000 ADC 架构
  5. 3问题说明
    1. 3.1 示例系统
    2. 3.2 S+H 趋稳分析
    3. 3.3 电荷共享分析
    4. 3.4 问题总结
  6. 4专用 ADC 采样
    1. 4.1 专用 ADC 概念
    2. 4.2 专用 ADC 的趋稳机制
    3. 4.3 专用 ADC 的设计流程
    4. 4.4 专用 ADC 电路的稳定性能仿真
  7. 5预采样 VREFLO
    1. 5.1 VREFLO 采样概念
    2. 5.2 VREFLO 采样方法误差的属性
    3. 5.3 增益误差补偿
      1. 5.3.1 确定补偿系数的方法
    4. 5.4 VREFLO 采样设计流程
    5. 5.5 讨论 VREFLO 采样序列
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

示例系统

假设一个具有以下 ADC 参数的系统:

  • F280049 C2000 MCU 以 12 位外部基准模式工作
  • ADC 由 100kHz ePWM 触发源 (ePWM1 SOCA) 驱动
  • 使用了两个 ADC:ADCA 和 ADCB
  • 要转换四个电压:V1 到 V4
  • V1 和 V2 分配给 ADCA,V3 和 V4 分配给 ADCB

图 3-1 提供了示例系统的时序图。

GUID-09733088-A7D8-4529-902E-962D063829CF-low.png图 3-1 示例系统时序

此外,假设 V2 是一个高压检测电路,它使用由 1MΩ 和 7.5kΩ 电阻器组成的分压器来将 400V 信号下调至与 ADC 兼容的 3.0V 范围。分压器直接驱动 ADC 输入(输入端中没有运算放大器进行缓冲),并且外部电容器已选为 250pF。图 3-2 展示了这个电路的原理图。

GUID-86464AD7-8112-4686-8DD5-2A5759F9F130-low.png图 3-2 V2 的示例系统原理图

如后续各节所示,很难选择一个足够长的 S+H 持续时间来使该电路实现可接受的稳定性能,并且 100kHz 的采样率也太高,无法支持电荷共享输入设计。因此,需要使用其他方法来缓解本文档后面讨论的存储器串扰。

注: 要降低源阻抗(从而缩短稳定时间),一种简单方法是按比例缩小分压器中的两个电阻器。但是,这将增加流经电阻分压器的静态偏置电流。对于具有严格功耗要求的应用,之所以将源阻抗保持较高,原因之一可能就是因为不想增加此偏置电流。