ZHCACF7A june   2021  – march 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 存储器串扰挑战
    2. 1.2 信号调节电路设计资源
      1. 1.2.1 TI 精密实验室 - SAR ADC 输入驱动器设计系列
      2. 1.2.2 模拟工程师计算器
      3. 1.2.3 相关应用报告
      4. 1.2.4 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
      5. 1.2.5 PSPICE for TI
      6. 1.2.6 C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估
      7. 1.2.7 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路
  4. 2ADC 输入趋稳综述
    1. 2.1 ADC 输入趋稳的机制
    2. 2.2 稳定不足的症状
      1. 2.2.1 失真
      2. 2.2.2 存储器串扰
      3. 2.2.3 精度
    3. 2.3 C2000 ADC 架构
  5. 3问题说明
    1. 3.1 示例系统
    2. 3.2 S+H 趋稳分析
    3. 3.3 电荷共享分析
    4. 3.4 问题总结
  6. 4专用 ADC 采样
    1. 4.1 专用 ADC 概念
    2. 4.2 专用 ADC 的趋稳机制
    3. 4.3 专用 ADC 的设计流程
    4. 4.4 专用 ADC 电路的稳定性能仿真
  7. 5预采样 VREFLO
    1. 5.1 VREFLO 采样概念
    2. 5.2 VREFLO 采样方法误差的属性
    3. 5.3 增益误差补偿
      1. 5.3.1 确定补偿系数的方法
    4. 5.4 VREFLO 采样设计流程
    5. 5.5 讨论 VREFLO 采样序列
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

S+H 趋稳分析

C2000 ADC 的电荷共享驱动电路 中所述,可以使用 RC 趋稳模型确定所需稳定时间的近似值。模型的时间常数由以下公式给出:

方程式 1. GUID-CD1F9E08-4B5E-4A05-A24D-71E0AE32B960-low.gif

所需的时间常数数量可通过以下公式得出:

方程式 2. GUID-EFE631A3-A0D1-4D44-81DA-D8586C6E0AC6-low.gif

因此,总 S+H 时间应设置为大约:

方程式 3. GUID-B22229B8-FA5C-41A0-8813-6DC10FEFFF74-low.gif

其中以下参数由器件特定数据手册中的 ADC 输入模型提供:

  • n = ADC 分辨率(以位数表示)
  • RON = ADC 采样开关电阻(以欧姆为单位)
  • CH = ADC 采样电容(以 pF 为单位)
  • CP = ADC 通道寄生输入电容(以 pF 为单位)

以下参数取决于应用设计:

  • 稳定误差 = 可耐受的稳定误差(以 LSB 为单位)
  • Rs = ADC 驱动电路源阻抗(以 Ω 为单位)
  • CS = ADC 输入引脚上的电容(以 pF 为单位)

表 3-1 展示了使用 F280049 数据手册中的值和 CS 250pF 计算得出的稳定时间。Rs 设置为 7444Ω,这是由 1MΩ 和 7.5kΩ 电阻构成的分压器的有效阻抗 (1MΩ || 7.5kΩ)。

表 3-1 V2 电路的稳定时间
参数 示例 1
CS 250 pF
CH 12.5pF
Cp 10pF
Rs

7444Ω

RON 500Ω
n 12 位
稳定误差

0.5LSB

τ 1.96µs
k

6.015

稳定时间 11.8µs

此分析表明,要实现完整的 12 位稳定性能,需要 11.8μs 的稳定时间。遗憾的是,这远大于 F280049 器件中 ADC 可配置的最大 S+H 时间。此外,这甚至也长于 100kHz ePWM 触发源产生的 10μs 触发周期。如此长的 S+H 窗口所导致的延迟也可能对控制系统的性能产生非常不利的影响。总体而言,仅通过配置正确的 S+H 时间无法获得良好的稳定性能。

图 3-3 展示了将 S+H 时间设置为 100ns 时的图 3-2 仿真结果。这个时间远小于提供完整 12 位稳定性能预计所需的 11.8µs,但代表了在 100kHz 采样率和低延迟采样的情况下可以合理配置的时间。仿真展示了 100ns S+H 窗口后的稳定误差为 131mV,约为 ADC 3.0V 范围的 4%。考虑到理想的 12 位 ADC 能够解析 ADC 满量程范围大约 0.02% 的步进,这种性能非常差。

GUID-DB224F1F-C7D0-4813-9999-DB684EC08A6F-low.png图 3-3 具有 100ns S+H 的 V2 电路的趋稳仿真