ZHCAAS1N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2蓝牙资格认证
    1. 2.1 通用准则
      1. 2.1.1 产品列名创建
        1. 2.1.1.1 提供产品详细信息
        2. 2.1.1.2 指定设计
        3. 2.1.1.3 支付管理费
        4. 2.1.1.4 提交
        5. 2.1.1.5 验证
      2. 2.1.2 适用的 TCRL
    2. 2.2 CC23xx 和 CC27xx 指南
      1. 2.2.1 CC2340Rx 和 CC27xx 合格设计
    3. 2.3 CC13xx 和 CC26xx 指南
      1. 2.3.1 CC13xx 和 CC26xx 合格设计
      2. 2.3.2 勘误相关信息
        1. 2.3.2.1 勘误表 10734
        2. 2.3.2.2 勘误表 11838
    4. 2.4 CC254x 指南
      1. 2.4.1 CC254x合格设计
    5. 2.5 RF PHY 测试参数
    6. 2.6 如何启用蓝牙和监管测试模式
      1. 2.6.1 蓝牙 RF-PHY 测试
        1. 2.6.1.1 监管批准测试
    7. 2.7 常见问题解答
  6. 3FCC 认证
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 认证
  8. 5加拿大工业部 (IC) 认证
    1. 5.1 IC-ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

常见问题解答

问题: 声明 ID 的费用如何?

回答:您可以在 Bluetooth SIG Qualification & Listing Fees 页面上找到声明和列名费用。

问题: 在 Bluetooth SIG 上进行产品列名时,我可以重复使用 TI 的声明 ID 吗?

回答:否。每个产品都必须获得自己的声明 ID。用户可以在产品列名中引用 TI 的合格元件或子系统 (QDID)如 节 2所述,减少对最终产品进行鉴定所需的测试量。

问题: 如果我没有在我的产品上贴上蓝牙标识,还需要在 Bluetooth SIG 上进行产品列名吗?

回答:如需了解详情,请参阅 Bluetooth SIG 网站上的“我需要列出或确认我的产品吗?”指南。有关此主题的其他问题需要直接通过 Bluetooth SIG 的联系信息提交给他们。请注意,TI 无法确定是否必须认证某个产品或对其列名,因为遵守所有法规、认证和资格认证要求是客户的责任。

如果用户确定需要在 BT SIG 上对您的产品进行列名(认证),请按照 节 2.3下列出的流程处理。用户可以与 TI BLE-Stack QDID 结合使用(这样可以节省大量测试)。仅使用 PTS 工具测试用户正在使用的已采用服务并进行 RF-PHY 测试(如果用户未使用预认证模块)。TI 软件具有在设备端启用 RF-PHY 测试所需的所有挂钩。

如果用户确定不需要在 BT SIG 上对您的产品列名,则可能无需执行这些步骤。但是,用户可能需要执行监管测试(例如 FCC),具体取决于您销售或运送产品的地点。

问题: 我的测试设施表示 QDID 已过期,因此无法使用,或者我需要使用最新的 TCRL 进行测试。

回答:在最新推出的 QDPRv3 中,QDID(现在称为 DN)不存在三年有效期限制。TI 建议在资格认证流程中使用最新的 QDID/DN。本文档中列出的 QDID 和 DN 仍然有效,并会在提交到“SIG Qualification Listing Interface”时给出指示。在引用 QDID/DN 进行测试时,无需满足更新的 TCRL 的认证要求。

问题: 什么是蓝牙资格认证顾问 (BQC)?

回答:

  • 以前被称为 BQE 或“蓝牙资格认证专家 (BQE)”,这是 Bluetooth SIG 认可的为蓝牙会员提供资格认证相关服务的个人 [7]。
  • 了解资格认证政策和流程的专家
  • 可选,供成员使用

问题: 我已经创建了自己的专有配置文件,是否需要对其进行鉴定?

回答:不需要,这不是资格认证流程的一部分。但是,请注意,配置文件需要遵循 GATT 协议(即具有主要服务、具有正确格式的特征声明,等等),并使用 128 位的自定义 UUID。

问题: 我可以重复使用 CC2640 或 CC254x FCC 认证吗?

回答:CC2640 和 CC254x 器件是无线 MCU,因此无法通过 FCC(或任何监管机构)单独认证,因为根据监管要求,必须考虑无线 MCU + 外部射频设计组合。但是,用户可以重复使用模块认证(MCU + 天线),前提是它已获得相应监管机构的预先认证,并且用户遵循数据表中的布局放置指南。例如,TI 的 CC2650 模块 (CC2650MODA [12]) 具有 FCC、ETSI、IC(加拿大)和日本监管预认证。包含 TI 低功耗蓝牙无线 MCU 的模块目录可在低功耗蓝牙 Wiki 主页面上找到。TI 提供了必要的接口,以允许您执行所需的监管测试。有关更多详细信息,请参阅下文的监管部分。

问题: 在哪里可以找到执行监管和蓝牙测试的测试设施列表?

回答:可以在 Bluetooth SIG 网站上找到测试设施列表(需要登录)。其中很多测试设施还可以执行监管测试。

问题: 我的测试实验室请求我填充表单。在哪里可以找到所需的信息?

回答:所有器件特定信息都可以在上面列出的无线 MCU 数据表和 RF-PHY 测试参数表中找到。其余内容将通过使用直接测试模式 (DTM) 或调制解调器测试命令在您的电路板上执行实际测量而获得。通过查看 TI CC254x 和 CC26xx FCC 文件,可以获得有关监管文件所需的内部无线电架构的详细信息。有关更多信息,请参阅 节 3。