ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 支持的功能
  5. 3 修订
  6. 4 概述
  7. 5 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. 6 “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. 7 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 8 NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. 9 NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

程序

注: 在编程之前最好先保存配置,请参阅图 8-9。

程序页面的 Generated Program(生成的程序)选项卡中会显示生成程序的结果,如图 8-30 的左侧所示。这是一个文本格式文件,可以通过滚动条来查看整个内容。右侧是编程的控制机制。

GUID-20200813-CA0I-QH8D-4GHR-KGNF8WJKWQ2R-low.png图 8-30 NVM 编程

如果配置了多个 PMIC,则会提供 Select Device(选择器件)下拉菜单。选择器件后,相关程序会显示在“Generated Program”(生成的程序)选项卡中。这也会确定将保存和编写哪个程序。

Select current interface(选择当前接口)将确定使用哪个物理地址来验证连接和程序。

提供了两个用于保存程序的选项,即 Save as Assembly Code(另存为汇编代码)和 Save as Binary Code(另存为二进制代码)。Save as Assembly Code(另存为汇编代码)的格式与 Generate Program(生成程序)选项卡中显示的格式相同。Save as Binary Code(另存为二进制代码)格式是寄存器地址和这些地址处的十六进制值。这两种格式都可以上传到程序页面并编程到选定的器件中,而无需使用配置步骤,如Topic Link Label8.2.1所述。二进制 格式也可在“NVM Validation”(NVM 验证)页面中用于验证器件的 NVM 内容。验证物理连接之后,可以对器件进行编程。

注: 德州仪器 (TI) 建议保存全部三种类型的文件:配置、汇编和二进制。
警告: 德州仪器 (TI) 不支持手动编辑的汇编或二进制文件。