ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 支持的功能
  5. 3 修订
  6. 4 概述
  7. 5 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. 6 “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. 7 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 8 NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. 9 NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

创建自定义配置

“NVM 配置”页面无需硬件来开发 NVM 配置。只有在尝试将配置上传到目标器件中时才需要连接实际器件。

可以通过三种机制进行开发。第一种是使用屏幕顶部“File”(文件)选项卡下方的 Open Configuration (打开配置)功能,在同一个“File”(文件)选项卡下方的Save Configuration (保存配置)功能打开先前保存的配置。其次,也以模板的形式提供标准配置,可以在 Select a template to start with(选择要开始的模板)下方进行选择。图 8-1 显示了初始“Select”(选择)视图,其中包含所选择的上传和模板机制。

GUID-20200813-CA0I-QH0M-XT0J-FFKVRTKBZ0DK-low.png图 8-1 打开现有配置

最后,左侧提供了器件图标,可以选择这些图标来创建单个或多个 PMIC 应用,如图 8-2 所示。添加器件后,可以编辑器件名称,并选择主器件/次器件。GUI 要求使用唯一的器件名称并且只有一个主器件。

GUID-6FBC95C6-8054-49A2-9C47-F86DADEFA18A-low.png图 8-2 从空白模板开始

上传配置或选择用于应用的器件后,开发流程将转至“Static Configuration”(静态配置)和“PFSM”透视图,然后最终到达“Program”(编程)透视图,图 8-3 突出显示了这些透视图。Topic Link Label8.2.1将介绍如何使用图 8-3 底部的 Skip to Programming(跳至编程选项)选项对现有 NVM 配置进行编程。

GUID-20200813-CA0I-72LD-7GK0-K2KXVVC15JQ4-low.png图 8-3 配置开发流程
注: 不建议更改或编辑现有配置的选定器件(器件名称除外)。否则可能会破坏 PFSM 中的依赖关系。如果在开发过程中发现器件的数量或类型定义错误,则需要通过空白模板或现有模板重新启动新配置。