ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
ADS117L14 和 ADS117L18 分别为四通道和八通道、16 位、同步采样和 ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件集出色的直流精度、交流分辨率和宽信号带宽于一体,适用于同步多通道数据采集系统。这些 ADC 具有宽信号带宽和低功耗等优势。
功能方框图 展示了器件特性。这些器件包含四个或八个独立的 Δ-Σ ADC,这些 ADC 的数据通过帧同步数据端口读取。每个 ADC 都具有可编程数字滤波器,这些滤波器在宽带滤波器模式下提供高达 512kSPS 的采样率,在低延迟滤波器模式下提供高达 1365.3kSPS 的采样率。四种可选的功率可扩展速度模式可以优化信号带宽、SNR 和功耗。
每个 ADC 通道的信号和基准电压输入预充电缓冲器可降低模拟输入电流和采样噪声,从而允许使用低带宽信号驱动器。VCM 输出作为缓冲的 1/2 Vs 电压,用于驱动外部缓冲器和增益级的共模电压。
多位 Δ-Σ 调制器根据差分基准 VREF = (VREFP – VREFN) 测量差分输入信号 VIN = (VAINP – VAINN)。调制器生成低分辨率、高频数据。调制器的噪声整形会将低分辨率数据的量化噪声移至带外频率范围内,在此范围内通过数字滤波器去除该噪声。通带内剩余的噪声为低电平热噪声。数字滤波器对调制器数据进行抽取和滤除,以便提供最终输出数据。
数字滤波器有两种滤波器模式:低延迟滤波器(通常用于直流信号测量)和宽带滤波器(通常用于交流信号测量)。低延迟滤波器是一种可变阶 sinc 滤波器,具有 sinc4、sinc4 + sinc1、sinc3 和 sinc3 + sinc1 滤波器选项。利用该滤波器,可以在噪声性能、转换延迟和信号带宽之间进行优化。宽带滤波器是一种多级线性相位有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。该滤波器具有出色的频率响应特性,包括低通带纹波、窄过渡带和高阻带衰减。这些器件支持以 2 的幂倍数关系设置通道间的数据速率。
MODE 引脚可以选择器件配置方法:使用硬件引脚设置或 SPI 串行接口。
帧同步数据端口使用四个或八个数据通路或时分多路复用 (TDM) 格式提供转换数据,将数据通路的数量减少至两个或一个。在菊花链中将一个器件的 DOUTx 引脚连接到下一个器件的 DINx 引脚,以菊花链方式连接多个器件。
该器件支持在同步应用中使用外部时钟运行,而在独立应用中使用内部振荡器运行。START 引脚可以同时同步 ADC 通道。RESET 引脚复位 ADC。
帧同步端口和 SPI 配置端口可以使用循环冗余校验 (CRC) 错误检测功能。寄存器映射 CRC 在后台运行以便在初始值上传到器件后检测对寄存器值的意外更改。当检测到 ADC 错误时,开漏 ERROR 输出引脚将置为低电平。
该器件有八个通用输入/输出 (GPIO) 引脚。两个 GPIO 是独立引脚,其余六个 GPIO 引脚与帧同步 DINx 和 DOUTx 引脚进行多路复用。
AVDD1 电源电压为预充电缓冲器和输入采样开关供电。AVDD2 通过内部稳压器为调制器供电。IOVDD 电源电压用作数字 I/O 电压,还通过第二个稳压器为数字内核供电。内部稳压器可降低总体功耗,并在不同的电源条件下保持一致的器件性能水平。