软件无线电 (SDR)

软件定义的无线电 (SDR) 是无线电广播通信技术,它基于软件定义的无线电通信协议而非通过硬连线实现,广泛应用于军事和 JTRS。

设计注意事项

软件定义的无线电 (SDR) 是无线电广播通信技术,它基于软件定义的无线通信协议而非通过硬连线实现。换言之,频带、空中接口协议和功能可通过软件下载和更新来升级,而不用完全更换硬件。SDR 针对构建多模式、多频和多功能无线通信设备的问题提供有效而安全的解决方案。

SDR 能够重新编程或重新配置,从而通过动态加载新的波形和协议可使用不同的波形和协议操作。这些波形和协议包含各种不同的部分,包括调制技术、在软件中定义为波形本身的一部分的安全和性能特性。

可编程 DSP 加基于 ARM 的 SoC 的优势

高效的 SDR 设计需要标准的可编程硬件平台,以允许设计人员操纵这些苛刻的系统要求。应用处理器利用 ARM 通用处理器来补充高效、可编程的 TI 数字信号处理器 (DSP) 和丰富的 IO 设置,以满足软件定义的无线电广播通信设备的需求。

特定于无线协议的算法的复杂功能完美地适用于可编程 DSP,因为它们将数字运算能力与智能结合在一起以实现多任务处理。DSP 的数学能力使它能够处理各种调制解调器处理功能,例如滤波、调制、解调、纠错编码与解码。

TMS320DM64xx 上的 ARM926EJ-S™ 处理器、OMAP35xx SoC 中的 ARM Cortex™-A8 以及 OMAP-L1x 的 ARM9 和 ARM9+DSP 架构特别适合处理无线广播通信产品中的网络、媒体接入控制和应用处理。ARM 处理器还有助于在无线电中实现与人机界面有关的控制功能。
 

小型 (SFF) 软件定义的无线电 (SDR) 开发平台

TI 小型 (SFF) 软件定义的无线电 (SDR) 开发平台提供从天线到基带的整个信号链硬件,以及支持单个集成开发平台中整套开发工具的软件板支持包。

借助此套件,开发人员可轻松设计波形,并为公共安全、商业、专用移动无线电 (PMR) 和陆地移动无线电 (LMR) 通信系统以及 RFID 读写器中的应用创建和测试单个或多协议无线电。此外,由于该平台集成为与基于 MathWorks Simulink 模型的设计工具一起使用,开发人员可选择使用 C/HDL 或 MATLAB/Simulink 以快速开发和测试概念验证的设计,然后优化架构,以便投入生产。

应用手册和用户指南

应用手册 (2)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2009年 4月 28日 405
HTM 8 KB 2008年 11月 19日 221

产品公告和白皮书

产品公告 (6)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 216 KB 2014年 2月 11日 303
PDF 249 KB 2013年 5月 31日 115
PDF 208 KB 2011年 4月 25日 593
PDF 116 KB 2007年 7月 31日 273
PDF 324 KB 2007年 7月 31日 222
PDF 164 KB 2007年 7月 31日 216

白皮书 (10)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 938 KB 2017年 12月 6日 3474
PDF 4.63 MB 2016年 8月 12日 909
PDF 1.02 MB 2016年 4月 5日 3474
PDF 3.95 MB 2013年 5月 31日 273
PDF 1.12 MB 2013年 1月 28日 357
PDF 220 KB 2012年 3月 26日 194
PDF 914 KB 2012年 2月 23日 245
PDF 94 KB 2012年 2月 2日 254
PDF 1014 KB 2011年 5月 17日 422
PDF 72 KB 2008年 8月 18日 2

新闻发布和著作文章

Blogs

支持与培训

其它支持资源