医疗电子

选择和解决方案指南

应用手册


TI 完善的医疗应用终端设备解决方案采用我们在微控制器、高速放大器、用于个人医疗设备的高分辨率成像 DSP 和医疗成像产品领域积累的产品专门技术。


  • ECG Quick Reference Guide (slyt416.pdf, 2.96 MB)
    2012年 4月 30日 下载
  • 2012 年 MSP430 超低功耗微处理器手册 (Rev. V) (zhcb003g.pdf, 7.31 MB)
    2012年 4月 3日 下载
  • 通过使用 MSP430G2452 微控制器的 LaunchPad Value Line 开发包实现基于心电图的心率监测 (Rev. A) (zhca428.PDF, 764 KB)
    2012年 2月 14日 下载
  • A Single-Chip Pulsoximeter Design Using the MSP430 (slaa274b.PDF, 264 KB)
    2012年 2月 9日 下载


用于医疗应用的 TI 解决方案

单击下面的细分市场以了解更多信息。

您可能需要启用 javascript 并安装最新版本的 Adobe Flash 播放器插件才能观看此内容。

TI 正致力于开发用于提高医疗设备的质量和便携性的技术,旨在为 21 世纪及未来的医疗服务带来变革。

TI 在各种市场领域(例如无线通信、消费类电子、汽车电子和航空)具有丰富的经验,使工程师能够满足客户对更高速度、更高精度、更低功耗和更小设备不断增加的需求,同时保持医疗市场所要求的高标准的质量和可靠性。

通过提供全系列的模拟和嵌入式处理产品(从构建块到完整的半导体解决方案)、系统创新、全球支持基础设施、高级处理技术和医疗行业合作,TI 正在推动创新型医疗电子向更加灵活、实惠和便携的方向发展。


生命攸关的应用

如果您有兴趣在生命攸关的应用(FDA III 级或类似级)中使用到 TI 组件,请联系 产品信息中心 (PIC) 获取其它信息。

 

Continua Health Alliance  TI is a Continua Health Alliance Partner

 

法律免责声明

系统和设备制造商与设计人员负责确保他们的系统(和集成到其系统的任何 TI 设备)符合所有适用的安全、法规和系统级性能要求。该网站上所有与应用相关的信息(包括应用描述、建议的 TI 设备和其它资料)仅供参考。我们始终确保此信息的准确性,但会根据客户确认有所更改。TI 对系统设计和 TI 提供的任何应用帮助不承担任何责任。在生命支持和/或安全应用中使用 TI 器件,所有风险由买方承担。对因此类使用而引起的任何和全部损害、索赔、债责或费用,买方同意为我们辩护、提供相应补偿,并保护我们免受其害。



医疗电子 资源

 

ADS5292

 

 

ADS1298: Complete Analog Front End for ECG/EEG

您必须启用 JavaScript 和 Flash 才能观看此内容。