ZHCAC41 February   2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

触发位

触发位使 CPU 可以启用或禁用逻辑块中的逻辑或触发特定操作。例如,可以实施接收器启用位,以便在运行时选择性地启用或禁用 CLB 中的接收逻辑。这些触发位可使用 CLB_GP_REG 寄存器来实施。

CLB_GP_REG 位可以直接连接到八个 CLB 逻辑块输入。CPU 可以设置 CLB_GP_REG 中的任何位来触发 CLB 逻辑中的操作。例如,可以实施接收器启用/禁用位,以便在运行时启用或禁用 CLB 中的接收逻辑。以下代码块中显示了启用/禁用位实施的示例。代码块使用 C2000ware driverlib。

#define GPREG_ENABLE_RCVR           3U

void CCSI_HAL_enableClbReceiver()
{
    uint32_t gpRegVal = CLB_getGPREG(CCSI1_RX_TILE_BASE);

    // First check that receiver is in IDLE state
    while(HWREG(CCSI1_RX_TILE_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_DBG_OUT) &
            (CLB_DBG_OUT_FSM0_S1 | CLB_DBG_OUT_FSM0_S0)) {}

    // Enable receiver
    gpRegVal |= (1U << GPREG_ENABLE_RCVR);
    CLB_setGPREG(CCSI1_RX_TILE_BASE, gpRegVal);
}
void CCSI_HAL_disableClbReceiver()
{
    uint32_t gpRegVal = CLB_getGPREG(CCSI1_RX_TILE_BASE);

    // First check that receiver is in IDLE state
    while(HWREG(CCSI1_RX_TILE_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_DBG_OUT) &
            (CLB_DBG_OUT_FSM0_S1 | CLB_DBG_OUT_FSM0_S0)) {}

    // Disable receiver
    gpRegVal &= ~(1U << GPREG_ENABLE_RCVR);
    CLB_setGPREG(CCSI1_RX_TILE_BASE, gpRegVal);
}
注: CLB 输入必须专用于逻辑设计中使用的任何 CLB_GP_REG 位。鉴于 CLB 输入数限制为八个,所以应审慎地使用 CLB_GP_REG 位。