ZHCAC41 February   2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据

基于 CLB 的串行接口设计要求在(1. CLB 串行器和 CLB FIFO)以及(2. CLB FIFO 和 MCU RAM)之间移动数据。CLB 逻辑块中的 HLC 可以在串行器和 FIFO 之间移动数据。但是,HLC 无法在 FIFO 和 MCU RAM 之间直接移动数据,因为它不是 MCU 架构中的主器件。截至编写本应用手册时,C28x CPU 和 CLA 是唯一能够将数据移入和移出 CLB FIFO 的主器件,因此 DMA 不能用于此数据移动。

图 2-4 数据移动流
注: HLC 无法将数据直接拉入 CLB 计数器。相反,它必须使用中间步骤将数据拉入其中一个 HLC 寄存器 (Rn),然后将数据移动到计数器。

CPU 可以使用 CLB 本地写入接口总线直接加载计数器和 HLC 寄存器。这对于设置 CLB 逻辑块的初始状态很有用。例如,在GUID-06F5CC7A-786F-4C51-A4F0-1CE7ABF98DC3.html#GUID-06F5CC7A-786F-4C51-A4F0-1CE7ABF98DC3 中,使用 CLB 为照明应用中的 LED 驱动器实施定制通信总线,在启用 CLB TX 逻辑块进行发送之前,在计数器中加载发送字总数。以下代码显示了如何使用 C2000ware driverlib 函数执行此操作的示例。有关 CLB 本地写入接口总线的信息,请参阅器件特定的 TRM。

CLB_writeInterface(TX_TILE_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_1_LOAD, 0xFFFFFFFF);
CLB_writeInterface(TX_TILE_BASE, CLB_ADDR_HLC_R2, 0x0);