ZHCAC41 February 2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C
因为每个 CLB 逻辑块的资源有限,因此需要仔细考虑 CLB 逻辑块的使用。通常,对于串行接口,需要满足以下条件:
虽然可以在一个 CLB 逻辑块中完整实施串行接口,但在某些情况下,可能需要使用两个 CLB 逻辑块,因此建议在单独的逻辑块中实施接收和发送功能,以简化逻辑设计。
有些串行接口需要特殊的帧编码位,例如起始位、停止位和奇偶校验位。CLB 可以支持这些功能,但它需要额外的 CLB 逻辑块。如果没有所需的 CLB 块,请考虑利用 C28x CPU 在接收和发送数据中提取或添加上述位。