ZHCAB60D November   2019  – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2典型的认证程序
  5. 3监管合规概述
    1. 3.1 欧盟法规:Radio Equipment Directive (RED)
      1. 3.1.1 短程雷达 (EN 305 550)
      2. 3.1.2 短程液位探测雷达 (EN 302 729)
        1. 3.1.2.1 允许的频率范围和工作带宽
        2. 3.1.2.2 天线要求
      3. 3.1.3 射频暴露限制 - EN 62311
      4. 3.1.4 电气安全 - EN 62368
      5. 3.1.5 电磁兼容性 (EMC) — EN 301 489
    2. 3.2 联邦通信委员会 (FCC)
      1. 3.2.1 终端设备和 FCC 条款
      2. 3.2.2 60GHz 雷达运行 (47 CFR § 15.255)
        1. 3.2.2.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
        2. 3.2.2.2 杂散发射
        3. 3.2.2.3 频率稳定性
        4. 3.2.2.4 FCC 豁免及其他相关信息
      3. 3.2.3 液位探测雷达 (47 CFR § 15.256)
        1. 3.2.3.1 使用限制
        2. 3.2.3.2 基波发射带宽
        3. 3.2.3.3 天线限制
        4. 3.2.3.4 非预期发射
      4. 3.2.4 模块化认证 (47 CFR § 15.212)
      5. 3.2.5 辐射暴露要求
    3. 3.3 日本无线电法
      1. 3.3.1 带宽、指定频率和容差
      2. 3.3.2 带外和杂散发射
      3. 3.3.3 控制功能
    4. 3.4 无线规划与协调司 (WPC)
      1. 3.4.1 允许的工作频率与批准
      2. 3.4.2 设备类型授权
    5. 3.5 联邦电信研究院 (IFT)
      1. 3.5.1 基波发射水平和带宽
    6. 3.6 国家电信局 (ANATEL)
      1. 3.6.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
      2. 3.6.2 许可证
    7. 3.7 交通和通讯部 (MTC)
    8. 3.8 国家通信管理局 (ENACOM)
  6. 4适用术语和公式
    1. 4.1 占空比因数
    2. 4.2 有效全向辐射功率 (EIRP)
    3. 4.3 Friis 公式
    4. 4.4 远场边界
  7. 5工具和设置
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 内部实验室测试环境搭建
      1. 5.2.1 近场电路探测
      2. 5.2.2 占用带宽测试
      3. 5.2.3 辐射方向图测量
    3. 5.3 MMWAVESTUDIO
      1. 5.3.1 运行 LUA 脚本
    4. 5.4 mmWave Visualizer
    5. 5.5 IWR6843ISK-ODS 测试案例
  8. 6常见问题和解决方案
    1. 6.1 峰值功率
    2. 6.2 占用带宽
    3. 6.3 杂散发射
      1. 6.3.1 14.4GHz 谐波
      2. 6.3.2 建议的解决方案
        1. 6.3.2.1 硬件测量
        2. 6.3.2.2 软件测量
          1. 6.3.2.2.1 APLL 占空比控制
          2. 6.3.2.2.2 BSS 固件中的 APLL VCO RTRIM 设置
    4. 6.4 过冲
    5. 6.5 频率稳定性
      1. 6.5.1 生成 CW 信号
      2. 6.5.2 温度和电压范围内的频率稳定性
    6. 6.6 EIRP 尖峰与频谱分析仪带宽
  9. 7参考资料
  10. 8修订历史记录

辐射方向图测量

在设计定制天线或评估雷达天线罩和镜头系统性能时,非常需要测量辐射方向图和视场。辐射方向图测量对于法规备案也很有用,尤其是对于 JRL。本节将介绍一种测量辐射方向图的简单方法。

此类测量需要以下各项:

  • 高频暗室
  • 自动单轴或双轴云台
  • 角反射器和支架

暗室无需是大型房间,冰箱大小即可。同样,自动化云台和暗室的成本也不需要很高。Millibox.org 是一家提供高性价比方案的供应商。

以下程序用于获得天线辐射方向图:

  1. 将角反射器和 EUT 置于暗室的另一端。
  2. 确定要执行的线性调频脉冲扫描。
    1. 通常为 500MHz 或 1GHz,中心频率为目标频率。可以在不同的线性调频脉冲起始频率多次重复该测试,以提供整个频率范围内更全面的天线性能信息。
  3. 配置雷达并设置云台,以所需的步长扫描方位角或仰角。
    1. 更精细的步长可获得更多的细节,但代价是增加测试时间。
    2. 如果需要,也可以进行离轴测量,但同样会增加测试时间。
  4. 在每个角度步长,让雷达发送线性调频脉冲并使用 DCA1000 执行原始 ADC 捕获;或者,如果器件支持,也可以使用 SPI-ADC 捕获。

测试结束时,收集所有 ADC 文件并进行后处理。数据将形成雷达立方体。可以使用 MATLAB、python 或其他计算系统对数据进行后处理。搜索雷达立方体以获得反射器引起的强峰值。每个虚拟天线都应该有一个结果(启用 RX × 启用 TX)。根据相关角度绘制峰值功率水平图,即可得到虚拟天线辐射方向图。

如果发送和接收天线对具有相同的增益,则可根据需要进一步将其分解为天线增益。

要找到视轴,只需找到峰值增益。在这种情况下,半功率波束宽度定义为:功率从峰值下降 6dB 时,视轴任一侧的角度范围。这与传统的 HPBW 定义(–3dB 点)形成对比。这是因为该图代表虚拟天线对,因此 HPBW 必须指示两根天线,而不是一根天线。

还有其他用于测量 CW 辐射方向图的技术,但该主题较为复杂,将留待其他应用手册介绍。