ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
图 4-10 显示了当 PGA309 通过单线制接口(PRG 引脚)接收命令时,PGA309 接口到外部 EEPROM 的读取和写入时序。对外部 EEPROM 进行直接两线制访问时,所有制造商读取和写入模式均被允许。请注意,PGA309 通过 PGA309 两线制接口对外部 EEPROM 进行单线制访问时,支持完整 10 位 EEPROM 寻址模式。PGA309 配置寄存器和 17 个查找表系数至少需要 1k 位的 EEPROM。可以使用更大的 EEPROM 来存储其他配置信息,例如序列号、日期代码、批次代码等。此外,请注意 PGA309 SCL 和 SDA 引脚具有用于 VSD 的小型内部上拉电流源(每个引脚上的典型值为 85μA)。对于大多数仅将外部 EEPROM 靠近同一印刷电路板 (PCB) 上的 PGA309 放置的应用来说,此配置绰绰有余。其他向 SDA 和 SCL 线路添加负载和电容的应用可能需要额外的外部上拉电阻连接到 VSD,以确保始终满足上升时序要求。在 EEPROM 写入周期结束时,有一个典型的 5ms EEPROM 写入周期,在此期间,数据以非易失性方式存储在 EEPROM 内部。在此期间,如果尝试两线制直接访问,EEPROM 将不会进行确认。如果通过 PGA309 单线制接口与外部 EEPROM 进行通信,则该 EEPROM 写入周期时间便是“不允许通信”的时间段。
图 4-10 两线制访问外部 EEPROM 的时序