ZHCA964A September 2019 – July 2020 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
图 2-13 显示了 CLB 逻辑块的有限状态机块。FSM 由三个 LUT4 组合块和两个寄存器位(S0 和 S1)组成,由 CLB 时钟对其进行计时。两个 LUT4 块用于馈送 S0 和 S1 的新状态,FSM EXT_IN0 和 EXT_IN1,以及 S0 和 S1 的旧状态则作为 LUT4 的输入。在 CLB 时钟的每个上升沿,都会更新新状态(根据相应 LUT4 内部的逻辑)。S0 和 S1 状态也可用作 FSM 模块的输出,以成为共享 CLB 逻辑总线的 32 个位中的 2 位。第三个 LUT4 块以两种可编程模式运行。在一种模式下,它获取与其他两个 LUT4 块相同的输入。在另一种模式下,S0 或 S1 输入由 EXTRA_EXT_IN0 和 EXTRA_EXT_IN1 输入替换,以扩展可用于驱动 FSM_LUT_OUT 输出的逻辑组合的数量。该 FSM 输出也成为共享 CLB 逻辑总线的一部分,通过该总线可以将其馈送至其他逻辑块和 HLC。用于确定三个 LUT4 块和两个模式多路复用器内部逻辑方程的控制位由相应的 CLB 配置寄存器进行控制,这些寄存器又由 SysConfig 工具生成的代码进行配置。
图 2-13 CLB FSM 块