ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
--array 选项会让系统以 C 数组格式生成输出。在这种格式中,包含在可执行文件的已初始化段中的数据被定义为 C 数组。输出数组可以与主机程序一同编译并用于在运行时初始化目标。
数组是通过从输入可执行文件中收集已初始化段而形成的。数组的形成方式有两种:
为 test.out 生成的数组的默认名称为 test_image_0。--array:name_prefix 选项可用于覆盖数组名称的默认前缀。例如,使用 --array:name_prefix=myarray 会使数组的名称为 myarray_0。
数组元素的数据类型是 uint16_t。