ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
若要调用十六进制转换实用程序,请输入以下命令:
| hex2000 [options] filename |
| hex2000 | 是调用十六进制转换实用程序的命令。 |
| options | 提供用于控制十六进制转换过程的额外信息。您可以在命令行上或命令文件中使用选项。表 12-1 列出了基本选项。
|
| filename | 指定目标文件或命令文件的名称(如需更多信息,请参阅节 12.2.2)。 |
| 选项 | 别名 | 说明 | 请参阅 |
|---|---|---|---|
| 通用选项 | |||
| --byte | -byte | 按字节而不是按目标地址对输出位置进行编号 | -- |
| --entrypoint=addr | -e | 指定引导加载后开始执行的入口点 | 节 12.11.3 |
| --exclude={fname(sname) | sname} |
-exclude | 如果省略了文件名 (fname),则将排除匹配 sname 的所有段。 | 节 12.7 |
| --fill=value | -fill | 使用 值 来填充孔洞 | 节 12.9.2 |
| --help | -options, -h | 显示调用实用程序的语法并列出可用选项。如果选项后跟另一个选项或词组,则会显示有关该选项或词组的详细信息。例如,若要查看与生成引导表关联的选项的相关信息,请使用 --help boot。 | 节 12.2.2 |
| --image | -image | 选择映像模式 | 节 12.9.1 |
| --linkerfill | -linkerfill | 在映像中包括链接器填充段 | -- |
| --map=filename | -map | 生成映射文件 | 节 12.4.2 |
| --memwidth=value | -memwidth | 定义系统存储器字宽度(默认为 16 位) | 节 12.3.2 |
| --order={LS|MS} | -order | 指定数据排序(字节序) | 节 12.3.4 |
| --outfile=filename | -o | 指定输出文件名 | 节 12.8 |
| --quiet | -q | 以静默方式运行(使用时,它必须显示在其他选项前面) | 节 12.2.2 |
| --romwidth=value | -romwidth | 指定 ROM 器件宽度(默认值取决于所用的格式)。对于 TI-TXT、二进制和 TI-Tagged 格式,忽略此选项。 | 节 12.3.3 |
| --zero | -zero, -z | 在映像模式下将地址原点重置为 0 | 节 12.9.3 |
| 诊断选项 | |||
| --diag_error=id | 将由 id 标识的诊断分类为错误 | 节 12.14 | |
| --diag_remark=id | 将由 id 标识的诊断分类为备注 | 节 12.14 | |
| --diag_suppress=id | 抑制由 id 标识的诊断。 | 节 12.14 | |
| --diag_warning=id | 将由 id 标识的诊断分类为警告 | 节 12.14 | |
| --display_error_number | 显示诊断的标识符及其文本 | 节 12.14 | |
| --issue_remarks | 发出备注(非严重警告) | 节 12.14 | |
| --no_warnings | 抑制警告诊断(仍会发出错误) | 节 12.14 | |
| --set_error_limit=count | 将错误限制设置为 count。在达到此错误数量后,链接器将放弃链接。(默认为 100。) | 节 12.14 | |
| 引导选项 | |||
| --boot | -boot | 将所有段都转换为可引导形式(而不是使用 SECTIONS 指令) | 节 12.11.3 |
| --boot_align_sect | 使引导表记录与段对齐进行对齐。 | 节 12.11.3 | |
| --boot_block_size=size | 设置十六进制转换实用程序输出所需的块大小。大小可以指定为十六进制或十进制值。默认大小为 65535 (0xFFFF)。对于 C28x 目标,引导块大小指的是 16 位字。 | 节 12.11.3 | |
| --bootorg=addr | -bootorg | 指定引导加载程序表的源地址 | 节 12.11.3 |
| --cmac=file | 指定包含 CMAC 密钥以与 TMS320F2838x 器件上的安全闪存引导一同使用的文件。 | 节 12.12 | |
| --divsel value | -divsel | 为 DIVSEL 寄存器指定初始值。仅当使用了 -xintf8/16 时,此选项才有效。如果未指定值,请使用 2。 | 请参阅您的器件的引导 ROM 文档。 |
| --gpio8 | -gpio8 | 指定表源作为 GP I/O 端口,8 位模式。(又名 --can8。) | 节 12.11.3 |
| --gpio16 | -gpio16 | 指定表源作为 GP I/O 端口,16 位模式。 | 节 12.11.3 |
| --lospcp=value | -lospcp | 为 LOSPCP 寄存器指定初始值 | 节 12.11.3 |
| --pllcr value | -pllcr | 为 PLLCR 寄存器指定初始值。仅当使用了 -xintf8/16 时,此选项才有效。如果未指定值,请使用 0。 | 请参阅您的器件的引导 ROM 文档。 |
| --sci8 | -sci8 | 指定表源作为 SCI-A 端口,8 位模式 | 节 12.11.3 |
| --spi8 | -spi8 | 指定表源作为 SPI-A 端口,8 位模式 | 节 12.11.3 |
| --spibrr=value | -spibrr | 为 SPIBRR 寄存器指定初始值。 | 节 12.11.3 |
| --xintcnf2 value | -xintcnf2 | 为 XINTCNF2 寄存器指定初始值。仅当使用了 -xintf8/xintf16 时,此选项才有效。 | 请参阅您的器件的引导 ROM 文档。 |
| --xintf8 | -xintf8 | 指示使用并行 XINTF 流,8 位模式。 | 请参阅您的器件的引导 ROM 文档。 |
| --xintf16 | -xintf16 | 指示使用并行 XINTF 流,16 位模式。 | 请参阅您的器件的引导 ROM 文档。 |
| --xtiming value | -xtiming | 为 XTIMINGn 寄存器指定初始值。仅当使用了 -xintf8/xintf16 时,此选项才有效。 | 请参阅您的器件的引导 ROM 文档。 |
| 输出选项 | |||
| --array | 选择数组输出格式 | 节 12.10 | |
| --ascii | -a | 选择 ASCII 十六进制 | 节 12.15.1 |
| --binary | -b | 选择二进制(必须具有 8 位存储器宽度。) | -- |
| --intel | -i | 选择 Intel | 节 12.15.2 |
| --motorola=1 | -m1 | 选择 Motorola-S1 | 节 12.15.3 |
| --motorola=2 | -m2 | 选择 Motorola-S2 | 节 12.15.3 |
| --motorola=3 | -m3 | 选择 Motorola-S3 (默认 -m 选项) | 节 12.15.3 |
| --tektronix | -x | 选择 Tektronix(如果未指定输出选项,则为默认格式) | 节 12.15.4 |
| --ti_tagged | -t | 选择 TI-Tagged(必须具有 16 位存储器宽度。) | 节 12.15.5 |
| --ti_txt | 选择 TI-Txt(必须具有 8 位存储器宽度。) | 节 12.15.6 | |
| 加载映像选项 | |||
| --load_image | 输出具有加载映像对象格式的文件 | 节 12.6 | |
| --load_image:combine_sections =[true|false] | 指定是否应合并段。默认值为 true。 | 节 12.6 | |
| --load_image:endian=[big|little] | 指定目标文件字节序。如果省略了此选项,则使用命令行上第一个文件的字节序。 | 节 12.6 | |
| --load_image:file_type =[relocatable|executable] | 指定目标文件以外的其他文件类型。目标文件可以相互链接,但会丢失地址。可重定位文件包含段的 sh_addr 字段中的地址。可执行文件维持地址绑定并可以直接加载。 | 节 12.6 | |
| --load_image:format=[coff|elf] | 指定目标文件的 ABI 格式。如果省略了此选项,则通过命令行上第一个文件确定格式。 | 节 12.6 | |
| --load_image:globalize=string | 不对指定符号进行本地化。可以使用 --load_image:symbol_binding 选项来设置默认值。 | 节 12.6 | |
| --load_image:localize=string | 使指定符号变为局部符号。可以使用 --load_image:symbol_binding 选项来设置默认值。 | 节 12.6 | |
| --load_image:machine=[ARM| C2000|C6000|C7X|MSP430|PRU] | 指定目标文件机器类型。如果省略了此选项,则使用命令行上第一个文件的机器类型。 | 节 12.6 | |
| --load_image:output_symbols =[true|false] | 指定符号是否应输出到文件。默认值为 false。 | 节 12.6 | |
| --load_image:section_addresses =[true|false] | 指定加载地址是否应写入输出文件中。仅应用至可重定位文件。默认值为 true。 | 节 12.6 | |
| --load_image:section_prefix =string | 为段名指定前缀。默认值为“image_”。 | 节 12.6 | |
| --load_image:symbol_binding =[local|global] | 指定加载映像中符号的默认绑定方式。 | 节 12.6 | |
--section_name_prefix 选项已被弃用,并已替换为 --load_image:section_prefix。无文档记载的 --host_image 选项已替换为在很多情况下是相似的 --load_image 选项。