ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
表 12-2概述了引导加载程序可用的十六进制转换实用程序选项。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| --boot | 将所有段都转换为可引导形式(而不是使用 SECTIONS 指令)。 |
| --boot_align_sect | 使引导表记录与段对齐进行对齐。 |
| --boot_block_size=size | 设置十六进制转换实用程序输出所需的块大小。大小可以指定为十六进制或十进制值。默认大小为 65535 (0xFFFF)。对于 C28x 目标,引导块大小是指 16 位字。 |
| --bootorg=address | 指定引导加载程序表的源地址。 |
| --cmac=file | 指定包含 CMAC 密钥以与 TMS320F2838x 器件上的安全闪存引导一同使用的文件。 |
| --divsel value | 为 DIVSEL 寄存器指定初始值。仅当使用了 -xintf8/16 时,此选项才有效。如果未指定值,请使用 2。 |
| --entrypoint=value | 指定引导加载后开始执行的入口点。值 可以是一个地址,也可以是一个全局符号。 |
| --gpio8 | 指定引导加载程序表源作为 GP I/O 端口,8 位模式。(又名 --can8。) |
| --gpio16 | 指定引导加载程序表源作为 GP I/O 端口,16 位模式。 |
| --lospcp=value | 为 LOSPCP 寄存器指定初始值。该值仅用于 spi8 引导表格式,所有其他格式会忽略该值。大于 0x7F 的值被截断为 0x7F。 |
| --pllcr value | 为 PLLCR 寄存器指定初始值。仅当使用了 --xintf8 或 --xintf16 时,此选项才有效。如果未指定值,请使用 0。 |
| --sci8 | 指定引导加载程序表源作为 SCI-A 端口,8 位模式 |
| --spi8 | 指定引导加载程序表源作为 SPI-A 端口,8 位模式 |
| --spibrr=value | 为 SPIBRR 寄存器指定初始值。该值仅用于 spi8 引导表格式,所有其他格式会忽略该值。大于 0x7F 的值被截断为 0x7F。 |
| --xintcnf2 value | 为 XINTCNF2 寄存器指定初始值。仅当使用了 --xintf8 或 --xintf16 时,此选项才有效。 |
| --xintf8 | 指示使用并行 XINTF 流,8 位模式。 |
| --xintf16 | 指示使用并行 XINTF 流,16 位模式。 |
| --xtiming value | 为 XTIMINGn 寄存器指定初始值。仅当使用了 --xintf8 或 --xintf16 时,此选项才有效。 |