ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
链接器选项可控制链接操作。可以在命令行上或命令文件中使用这些选项。链接器选项必须在前面加连字符 (-)。各选项可以用可选的空格与参数(如果选项带有参数)隔开。
| 选项 | 别名 | 说明 | 段 |
|---|---|---|---|
| --run_linker | -z | 启用链接 | 节 8.3 |
| --output_file | -o | 为可执行输出模块命名。默认文件名为 a.out。 | 节 8.4.24 |
| --map_file | -m | 生成输入和输出段(包括空洞)的映射或列表,并将列表放置在 文件名 中。 | 节 8.4.19 |
| --stack_size | -stack | 将 C 系统栈大小设置为 大小 字,并定义全局符号来指定栈大小。默认值 = 1K 字 | 节 8.4.30 |
| --heap_size | -heap | 将堆大小(对于 C 中的动态存储器分配)设为 大小 字,并定义全局符号来指定栈大小。默认值 = 1K 字 | 节 8.4.15 |
| 选项 | 别名 | 说明 | 段 |
|---|---|---|---|
| --library | -l | 将归档库或链接命令文件名命名为链接器输入 | 节 8.4.17 |
| --disable_auto_rts | 禁止自动选择运行时支持库 | 节 8.4.8 | |
| --priority | -priority | 满足由包含该符号定义的第一个库实现的未解析引用 | 节 8.4.17.3 |
| --reread_libs | -x | 强制重新读取库,以解析反向引用 | 节 8.4.17.3 |
| --search_path | -i | 在查找默认位置之前,更改库搜索算法以查找用路径名命名的目录。此选项必须出现在 --library 选项之前。 | 节 8.4.17.1 |
| 选项 | 别名 | 说明 | 段 |
|---|---|---|---|
| --define | 将名称预定义为预处理器宏。 | 节 8.4.11 | |
| --undefine | 删除预处理器宏名称。 | 节 8.4.11 | |
| --disable_pp | 禁用命令文件预处理 | 节 8.4.11 |
| 选项 | 别名 | 说明 | 段 |
|---|---|---|---|
| --diag_error | 将由num标识的诊断分类为错误 | 节 8.4.7 | |
| --diag_remark | 将由num 标识的诊断分类为备注 | 节 8.4.7 | |
| --diag_suppress | 抑制由num标识的诊断 | 节 8.4.7 | |
| --diag_warning | 将由num标识的诊断分类为警告 | 节 8.4.7 | |
| --display_error_number | 显示诊断的标识符及其文本 | 节 8.4.7 | |
| --emit_references:file[=file] | 发出包含段信息的文件。这些信息包括段大小、定义的符号和对符号的引用。 | 节 8.4.7 | |
| --emit_warnings_as_errors | -pdew | 将警告视为错误 | 节 8.4.7 |
| --issue_remarks | 发出备注(非严重警告) | 节 8.4.7 | |
| --no_demangle | 禁止还原诊断中的符号名称 | 节 8.4.21 | |
| --no_warnings | 抑制警告诊断(仍会发出错误) | 节 8.4.7 | |
| --set_error_limit | 将错误限值设置为 num。在达到此错误数量后,链接器将放弃链接。(默认为 100。) | 节 8.4.7 | |
| --verbose_diagnostics | 提供详细的诊断,以换行方式显示原始源代码 | 节 8.4.7 | |
| --warn_sections | -w | 创建未定义的输出段时显示一条消息 | 节 8.4.33 |
| 选项 | 别名 | 说明 | 段 |
|---|---|---|---|
| --absolute_exe | -a | 生成绝对可执行模块。这是默认设置;如果 --absolute_exe 和 --relocatable 均未指定,链接器的行为就像指定了 --absolute_exe 一样。 | 节 8.4.3.1 |
| --ecc={ on | off } | 启用由链接器生成的错误校正码 (ECC)。默认为 off。 | 节 8.4.12 节 8.5.10 |
|
| --ecc:data_error | 将指定的错误注入到输出文件中进行测试 | 节 8.4.12 节 8.5.10 |
|
| --ecc:ecc_error | 将指定的错误注入到错误校正码 (ECC) 中进行测试 | 节 8.4.12 节 8.5.10 |
|
| --mapfile_contents | 控制映射文件中包含的信息。 | 节 8.4.20 | |
| --relocatable | -r | 生成不可执行、可重定位的输出模块 | 节 8.4.3.2 |
| --run_abs | -abs | 生成绝对列表文件 | 节 8.4.28 |
| --xml_link_info | 生成结构良好的 XML 文件,其中包含有关链接结果的详细信息 | 节 8.4.34 |
| 选项 | 别名 | 说明 | 段 |
|---|---|---|---|
| --entry_point | -e | 定义一个全局符号,用于指定输出模块的主要入口点 | 节 8.4.13 |
| --globalize | 将与模式匹配的符号的符号链接更改为全局型 | 节 8.4.18 | |
| --hide | 隐藏与模式匹配的全局符号 | 节 8.4.16 | |
| --localize | 将与模式匹配的符号的符号链接更改为局部型 | 节 8.4.18 | |
| --make_global | -g | 将符号设为全局型(覆盖 -h) | 节 8.4.18.1 |
| --make_static | -h | 将所有全局符号设为静态型 | 节 8.4.18.1 |
| --no_sym_merge | -b | 禁止合并 COFF 目标文件中的符号调试信息 | 节 8.4.22 |
| --no_symtable | -s | 从输出模块中去除符号表信息和行号条目 | 节 8.4.23 |
| --retain | 保留原本应丢弃的段列表。(仅限 EABI) | 节 8.4.27 | |
| --scan_libraries | -scanlibs | 扫描所有库中的重复符号定义 | 节 8.4.29 |
| --symbol_map | 将符号引用映射到不同名称的符号定义 | 节 8.4.31 | |
| --undef_sym | -u | 将未解析的外部符号放入输出模块的符号表中 | 节 8.4.32 |
| --unhide | 显示(取消隐藏)与 模式 匹配的全局符号 | 节 8.4.16 |
| 选项 | 别名 | 说明 | 段 |
|---|---|---|---|
| --arg_size | --args | 分配可供加载程序传递参数之用的存储器 | 节 8.4.4 |
| --fill_value | -f | 为输出段内的空洞设置默认填充值;fill_value 是 32 位常数 | 节 8.4.14 |
| --ram_model | -cr | 在加载时初始化变量 | 节 8.4.26 |
| --rom_model | -c | 在运行时自动初始化变量 | 节 8.4.26 |
| 选项 | 别名 | 说明 | 段 |
|---|---|---|---|
| --cinit_compression [=compression_kind] | 指定应用于 C 自动初始化数据的压缩类型。如果在没有指定类型的情况下使用此选项,则默认 compression_kind 为 lzss,表示 Lempel-Ziv-Storer-Szymanski 压缩。或者,指定 --cinit_compression=rle 以使用行程编码压缩,它提供的压缩效率通常较低。(仅限 EABI) | 节 8.4.5 | |
| --compress_dwarf | 大力减少输入目标文件中 DWARF 信息的大小。(仅限 EABI) | 节 8.4.6 | |
| --copy_compression [=compression_kind] | 压缩由链接器复制表复制的数据(仅限 EABI) | 节 8.4.5 | |
| --unused_section_elimination | 消除可执行模块中不需要的段;默认开启。(仅限 EABI) | 节 8.4.10 | |
| --keep_asm | 保留任何由 -plink 选项生成的链接后文件 (.pl) 和 .absolute 列表文件 (.abs)。这样用户便可查看链接后优化器所做的任何更改。(需要使用 -plink) | 注意 (1) | |
| --no_postlink_across_calls | -nf | 禁用跨函数的链接后优化。(需要使用 -plink) | 注意 (1) |
| --plink_advice_only | 如果出于流水线方面的考虑而无法安全地进行更改(例如启用浮动支持或 VCU 支持时),则使用注释功能对汇编代码进行评注。(需要使用 -plink) | 注意 (1) | |
| --postlink_exclude | -ex | 从链接后传递中排除文件。(需要使用 -plink) | 注意 (1) |
| --postlink_opt | -plink | 链接后优化。(仅在 --run_linker 或 -z 之后) | 注意 (1) |