ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
标签必须是放置在第 1 列中的合法标识符(请参阅节 4.8.1)。每条指令都可以选择性地设置一个标签。许多指令允许使用标签,有些指令必须使用标签。
标签后面可以跟一个冒号 (:)。冒号不属于标签名称的一部分。如果不使用标签,则第一个字符位置必须包含空格、分号或星号。
对汇编指令或数据指令使用标签时,会创建一个同名的汇编器符号(节 4.8)。此符号的值是段程序计数器(SPC,请参阅节 2.4.5)的当前值。此符号表示该指令的地址。在以下示例中,.word 指令用于创建一个包含 3 个字的数组。由于使用了标签,汇编符号 Start 指的是第一个字,且该符号的值将为 40h。
. . . .
9 * Assume some code was assembled
10 000040 000A Start: .word 0Ah,3,7
000044 0003
000048 0007一行中的标签本身就是一条有效的语句。当一个标签单独出现在一行中时,它指向下一行上的指令(SPC 不递增):
1 000000 Here:
2 000000 0003 .word 3一行中的标签本身相当于以下写法:
Here: .equ $ ; $ provides the current value of the SPC如果不使用标签,则第 1 列中的字符必须是空白、星号或分号。