ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
--include_path 汇编器选项指定了包含复制/头文件或宏库的备用目录。--include_path 选项的格式如下:
| cl2000 --include_path= pathname source filename [other options] |
每次调用时,--include_path 选项的数量没有限制;每个 --include_path 选项指定一个路径名。在汇编源中,可以使用 .copy、.include 或 .mlib 指令,无需指定路径信息。如果汇编器在包含当前源文件的目录中找不到文件,会搜索由 --include_path 选项指定的路径。
例如,假设当前目录中有一个名为 source.asm 的文件;source.asm 包含以下指令语句:
.copy "copy.asm"假设 copy.asm 文件位于以下路径:
| UNIX: | /tools/files/copy.asm |
| Windows: | c:\tools\files\copy.asm |
您可以使用如下所示的命令来设置搜索路径:
| 操作系统 | 输入 |
|---|---|
| UNIX (Bourne shell) | |
| Windows | |
汇编器首先在当前目录中搜索 source.asm,因为 source.asm 位于当前目录中。然后汇编器会搜索 --include_path 选项指定的目录。