ZHCU859B June   2021  – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发器
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 挂起至 RAM (TO_S2R)
  8. 7NVM 更改的影响
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

控制映射

图 3-2 显示了处理器和 PMIC 器件之间的数字控制信号映射。为了使两个 PMIC 器件协同工作,主PMIC 和从 PMIC 必须建立 SPMI 通信通道。这允许两个 TPS6594-Q1 同步其内部可预配置状态机 (PFSM),以便它们作为一个 PFSM 在所有电源和数字资源上运行。TPS6594-Q1 上的 GPIO_5 和 GPIO_6 引脚被分配用于实施此功能。此外,主 PMIC 的 LDOVINT 引脚连接至从 PMIC 的使能输入,以正确地启动 PFSM。

从 TPS6594-Q1 器件到处理器的其他数字连接提供错误监控、处理器复位、处理器唤醒和系统低功耗模式。已将特定的 GPIO 引脚分配给关键信号,以确保在只有少数 GPIO 引脚保持工作时器件在低功耗模式下能够正常运行。

图 3-2 所示的数字连接支持系统特性,包括仅 MCU 的 MCU 安全岛和挂起至 RAM 低功耗模式、 性能高达 ASIL-D 的功能安全、符合标准的双电压 SD 卡运行和 LPDDR4x 集成。

GUID-20210215-CA0I-8J03-7JNF-BHNV1JTFXRBT-low.gif图 3-2 TPS6594-Q1 数字连接
注: IO 的 PMIC 电压域可以根据配置的不同而不同。当配置为输入时,GPIO3 和 GPIO4 均在 VRTC 域中。当配置为输出时,GPIO3 和 GPIO4 均在VINT 域中。
注: 除 I2C 信号外,还有四个附加信号为开漏输出,需要上拉至特定电源轨。有关信号和特定电源轨的列表,请参阅表 3-2
表 3-2 开漏信号和电源轨
PDN 信号 上拉电源轨
H_MCU_INTn VDD_MCUIO_3V3
H_MCU_PORz_1V8 VDA_MCU_1V8
H_SOC_PORz_1V8 VDA_MCU_1V8
H_DDR_RET_1V1 VDD_DDR_1V1_REG
H_WKUP_I2C0 VDD_MCUIO_3V3
H_MCU_I2C0_SCL/SDA VDD_MCUIO_3V3

请使用表 3-3 指导如何分配每个 PDN 系统特性所需的 GPIO 。如果所列出的特性不是必需的,可以删除数字连接;但是,GPIO 引脚仍会按照显示的 NVM 定义的默认功能进行配置。处理器启动后,系统软件可能会重新配置未使用的 GPIO 以支持新功能。只要该功能仅在启动后才需要且默认功能不与正常操作产生任何冲突(例如,两个输出驱动同一网络),就会出现此种情况。有关功能安全相关连接如何帮助实现功能安全系统级目标的详细信息,请参阅Topic Link Label4

表 3-3 按系统特性划分的数字连接
器件 GPIO 映射 系统特性
PMIC 引脚 NVM 功能 PDN 信号 有源 SoC 功能安全 仅 MCU 和 MCU 安全岛 挂起至 RAM SD 卡
TPS65941212-Q1 nPWRON/ ENABLE 启用 SOC_PWR_ON 必需
INT INT H_MCU_INTn 必需
nRSTOUT nRSTOUT H_MCU_PORz_1V8 必需 必需
SCL_I2C1 SCL_I2C1 H_WKUP_I2C0 必需
SDA_I2C1 SDA_I2C1 H_WKUP_I2C0 必需
GPIO_1 SCL_I2C2 H_MCU_I2C0_SCL 必需
GPIO_2 SDA_I2C2 H_MCU_I2C0_SDA 必需
GPIO_3 GPO EN_MCU3V3IO_LDSW 必需
GPIO_4 LP_WKUP1 H_WAKE_PMIC 必需
GPIO_5 SCLK_SPMI LEOA_SCLK 必需
GPIO_6 SDATA_SPMI LEOA_SDATA 必需
GPIO_7 nERR_MCU PMICA_SAFETY_ERRn 必需
GPIO_8 DISABLE_WDOG PMICA_GPIO8 (2) (2)
GPIO_9 GPI PMICA_GPIO9(3)
GPIO_10 WKUP1 PMIC_POWER_EN1 必需
GPIO_11 nRSTOUT_SOC H_SOC_PORz_1V8 必需
TPS65941111-Q1 nPWRON/ENABLE ENABLE VINT_LEOA_1V8 必需
nINT nINT H_MCU_INTn
nRSTOUT nRSTOUT 未使用
SCL_I2C1 SCL_I2C1 H_WKUP_I2C0 必需
SDA_I2C1 SCL_I2C1 H_WKUP_I2C0 必需
GPIO_1 GPI 未使用(3)
GPIO_2 GPI SEL_SDIO_3V3_1V8n(1) 必需
GPIO_3 GPO EN_DDR_BUCK
GPIO_4 GPO H_DDR_RET_1V1 必需
GPIO_5 SCLK_SPMI LEOA_SCLK 必需
GPIO_6 SDATA_SPMI LEOA_SDATA 必需
GPIO_7 GPI 未使用(3)
GPIO_8 GPI 未使用(3)
GPIO_9 GPO EN_EFUSE_LDO(3)
GPIO_10 WKUP2 未使用(3)
GPIO_11 GPO EN_3V3IO_LDSW 必需
该引脚是一个启用内部下拉的输入。此 GPI 上的上升沿启动 FSM 触发器和相关序列。该序列将 LDO1 配置为旁路模式,提供 3.3V 电压。下降沿触发备用序列,该序列将 LDO1 配置为 LDO 模式,提供 1.8V 电压。另请参阅表 6-1
如果期望通过硬件禁用看门狗,则需要 GPIO_8,并且必须在 nRSTOUT 变为高电平时将其设置为高电平。nRSTOUT 为高电平后,看门狗状态被锁定,可以通过软件配置该引脚用于其他功能。
电源排序或 PMIC 功能不需要此 GPIO,如果需要,可以通过软件将其配置用于其他目的。