ZHCU859B June 2021 – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1
为达到 ASIL-B 的系统功能安全级别,可以使用以下 PDN 特性:
如图 3-1 所示,PDN 在输入电源和 PMIC 之间串联一个外部电源 FET。FET 前后的电压由 PMIC 监控,PMIC 通过 OVPGDRV 引脚控制 FET。当在输入电源上检测到大于 6V 的过压事件时,FET 可以快速隔离 PMIC,以保护系统免受损坏。包括来自 FET输出的所有电源轨。从 FET 上游连接的任何电源都不受过压事件的影响。在图 3-1 中,为 MCU 和主 I/O 域供电的负载开关、为 DDR 供电的分立式降压稳压器和为 EFUSE 供电的分立式 LDO 都连接在 FET 之后,从而将过压保护扩展到这些处理器域和分立式电源器件。
默认情况下会启用 PMIC 内部过压和欠压监控以及其各自的监控阈值电平,并可在启动后通过 I2C进行更新。默认情况下会监控直接连接到处理器的 PMIC 电源轨。通过负载开关供电的电源轨不受直接监控。要监控为处理器的 MCU I/O 供电的负载开关输出电压,建议使用内置在处理器VDDSHV0_MCU 电压域中POK 监控器。 将TPS65941212-Q1 上未使用的BUCK3 反馈引脚(即 FB_B3)分配用于监控外部降压稳压器提供的 VDD_DDR_1V1 电压。为了监控向主 I/O 供电的负载开关电压,可以通过I2C配置TPS65941111-Q1 的未使用反馈引脚(FB_B3 或 FB_B4),并将其连接到负载开关的输出以启用监控。
默认情况下,在主 TPS6594-Q1 器件上启用内部问答看门狗。一旦器件处于运行状态,就可以通过器件中的从 I2C 配置触发器或问答看门狗设置。默认情况下不启用主 I2C CRC 和从 I2C CRC,但必须使用表 6-1 中描述的 I2C_2 触发器来启用 I2C CRC。启用后,从 I2C 禁用 2ms。建议在启动问答看门狗之前启用 I2C CRC 并等待至少 2ms。配置和启动看门狗的步骤详见TPS6594-Q1数据表。如果在初始开发期间需要暂停该功能或系统不需要该功能,则将主 TPS6594-Q1 GPIO_8 上的 DISABLE_WDOG 信号设置为高电平以禁用看门狗。
主 TPS6594-Q1 PMIC 的 GPIO_7 配置为 MCU 错误信号监控器,且必须通过ESM_MCU_EN 寄存器位来启用。通过主 PMIC nRSTOUT 引脚与处理器的 MCU_PORz 之间的连接来支持 MCU 复位。最后,TPS6594-Q1 和处理器之间有两个 I2C 端口。第一个端口用于所有的非看门狗通信(如电压电平控制),第二个端口允许在独立的通信通道上进行看门狗监控。
可以选择使用主 TPS6594-Q1 EN_DRV 来指示已检测到错误且指示系统正在进入安全状态。如果系统具有一些需要由错误事件驱动的附加外部电路,则可以使用该信号。在本 PDN 中,EN_DRV虽未使用,但仍可以使用。