ZHCAB92A October 2020 – July 2021 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442
CK 和 ADDR_CTRL 网类别的布线方式相似,通过处理器中的 DDR 控制器与 LPDDR4 SDRAM 进行长度匹配,以最大限度地减少信号之间的偏差并保证在 SDRAM 上对 ADDR_CTRL 信号进行正确采样。CK 网类别需更加注意,因为它以更高的转换速率运行并且采用差分形式。CK 和 ADDR_CTRL 拓扑为点对点拓扑。
图 3-4 显示了 CK 网类别的拓扑,而图 3-5 显示了相应 ADDR_CTRL 网类别的拓扑。表 3-6 详细介绍了布线段的长度匹配要求。
图 3-4 LPDDR4 CK 拓扑
图 3-5 LPDDR4 ADDR_CTRL 拓扑在布线期间尽量减少层转换。如果必须进行某个层转换,则最好转换到使用相同参考平面的层。当参考平面为接地平面和 VDDS_DDR 时,如果无法做到这一点,请确保附近有拼接过孔,以使返回电流在这两个参考平面之间转换。另外,当其中一个参考平面为接地平面,而另一个参考平面为 VDDS_DDR 时,请确保附近放置了旁路电容器,以使返回电流在这两个参考平面之间转换。每个参考平面转换都必须满足这一条件。目标是最大限度地减小返回电流路径的大小,从而尽量减小该路径中的电感。如果缺少这些拼接过孔或电容器,则会导致信号路径中的阻抗不连续,从而增加串扰和信号失真。
在 CK 和 ADDR_CTRL 布线组拓扑的网上不允许存在残桩或终端。所有测试和探头接入点必须排成一条直线,不得有任何分支或残桩。