ZHDZ012G December   2020  – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件版本 2.0/1.1/1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件版本 2.0/1.1/1.0 使用说明
      1.      i2134
      2.      i2330
      3.      i2453
    2. 3.2 器件版本 2.0/1.1/1.0 公告
    3.     i2024
    4.     i2038
    5.     i2048
    6.     i2049
    7.     i2050
    8.     i2052
    9.     i2053
    10.     i2054
    11.     i2055
    12.     i2062
    13.     i2063
    14.     i2064
    15.     i2065
    16.     i2067
    17.     i2079
    18.     i2081
    19.     i2083
    20.     i2085
    21.     i2086
    22.     i2087
    23.     i2090
    24.     i2091
    25.     i2092
    26.     i2093
    27.     i2094
    28.     i2095
    29.     i2096
    30.     i2097
    31.     i2098
    32.     i2099
    33.     i2100
    34.     i2101
    35.     i2102
    36.     i2103
    37.     i2103
    38.     i2115
    39.     i2116
    40.     i2117
    41.     i2118
    42.     i2119
    43.     i2120
    44.     i2121
    45.     i2122
    46.     i2123
    47. 3.3 i2124
    48. 3.4 i2126
    49. 3.5 i2127
    50.     i2128
    51.     i2129
    52.     i2131
    53.     i2132
    54.     i2133
    55.     i2134
    56.     i2137
    57.     i2138
    58.     i2139
    59.     i2141
    60.     i2143
    61.     i2144
    62.     i2145
    63.     i2146
    64.     i2147
    65.     i2148
    66.     i2149
    67. 3.6 i2150
    68. 3.7 i2151
    69. 3.8 i2152
    70.     i2153
    71.     i2154
    72.     i2155
    73.     i2157
    74.     i2159
    75.     i2160
    76.     i2161
    77.     i2162
    78.     i2163
    79.     i2164
    80.     i2166
    81.     i2168
    82.     i2171
    83.     i2173
    84.     i2174
    85.     i2177
    86.     i2178
    87.     i2179
    88.     i2180
    89.     i2182
    90.     i2183
    91.     i2184
    92.     i2185
    93.     i2187
    94.     i2188
    95.     i2189
    96.     i2190
    97.     i2191
    98.     i2196
    99.     i2197
    100.     i2198
    101.     i2199
    102.     i2200
    103.     i2205
    104.     i2207
    105.     i2208
    106.     i2210
    107.     i2211
    108.     i2213
    109.     i2214
    110.     i2215
    111.     i2216
    112.     i2217
    113.     i2219
    114.     i2221
    115.     i2227
    116.     i2228
    117.     i2229
    118.     i2230
    119.     i2232
    120.     i2233
    121.     i2234
    122.     i2235
    123.     i2238
    124.     i2239
    125.     i2244
    126.     i2245
    127.     i2246
    128.     i2249
    129.     i2253
    130.     i2257
    131.     i2271
    132.     i2274
    133.     i2275
    134.     i2277
    135.     i2278
    136.     i2279
    137.     i2283
    138.     i2305
    139.     i2306
    140.     i2307
    141.     i2310
    142.     i2311
    143.     i2312
    144.     i2320
    145.     i2329
    146.     i2351
    147.     i2362
    148.     i2366
    149.     i2371
    150.     i2383
    151.     i2399
    152.     i2401
    153.     i2409
    154.     i2414
    155.     i2418
    156.     i2422
    157.     i2424
    158.     i2435
    159.     i2449
    160.     i2454
    161.     i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

受影响的模块

表 1-1介绍受每个使用说明影响的模块。

表 1-1 按模块划分的使用说明
模块使用说明
C7x i2453 — C7x:SR2.0 上的 LBIST MISR 已更改
DDR i2330 — DDRSS 寄存器配置工具更新
USBi2134 — USB:2.0 合规性接收灵敏度测试限制

表 1-2介绍受每条公告影响的模块。

表 1-2 按模块划分的公告
模块 公告 受影响的器件修订版本
SR 1.0 SR 1.1 SR 2.0
AASRC i2229 — AASRC:不支持 AASRC 是 是 是
ADC i2151 — ADC:去抖时间控制寄存器 否 是 是
引导 i2038 — 引导:当根块位于在多个簇中时 FAT16 失败 是 是 是
i2081 — 引导:每种引导模式的 ROM 最大超时将为 TRM 原始值的一半 是 否 否
i2307 — 引导:ROM 无法基于 BOOTMODE 正确选择 OSPI 时钟模式 是 是 是
i2366 — 引导:ROM 不理解 8D-8D-8D 操作使用的特定 JEDEC SFDP 特性 否 是 是
i2371 — 引导:数据传输过程中,UART 引导模式下的 ROM 代码可能出现挂起 是 是 是
i2414 — 引导:以太网 PHY 扫描和启动流程不适用于不支持自动协商的 PHY 是 是 是
i2418 — 引导:由于证书信息不存在,导致安全 ROM 崩溃 是 是 是
i2422 — 引导:MMCSD 文件系统引导时,ROM 的超时时间过长 是 是 是
i2435 — 引导:eMMC 引导的 ROM 超时过长 是 是 是
i2482 — 引导:ROM 在 SD 卡初始化期间未提供足够的时钟 是 是 是
C66x i2214 — C66x:如果未设置屏障,则对不同端点的写入可能会乱序到达 是 是 是
C71x i2063 — C71x:对 IBUF 缓冲区中最后一行的非对齐访问不支持 CPU 负载和存储的 VCOP 别名 是 是 是
i2064 — C71x:在特定条件下,如果存在高速缓存模式变更或全局回写,则 DMA 对 L1D SRAM 的访问可能会无限期停止 是 是 是
i2065 — C71x:存在 L1D 窥探时 C71x 存储器系统和 CPU 可能会无限期停止 是 是 是
i2079 — C71x:在特定条件下,如果存在 CPU 流量,则 DMA 对 L1D SRAM 的访问可能会无限期停止 是 是 是
i2087 — C71x:MMA HWA_STATUS 在应用程序启动之前报告错误 是 是 是
i2117 — C71x:MMA HWARCV 与触发 uTLB 未命中的加载或存储并行时寄存器会损坏 是 否 否
i2131 — C71x:启用 L2 Scrubber 后,在 L2 回写失效操作期间存储器系统可能会挂起 是 是 是
i2199 — C71x:在非对齐的转置流跨越 AM1 循环缓冲区边界时 SE 返回错误数据 是 是 是
i2213 — C7x SE:当 2 数据阶段务返回不同的 rstatus 时,SE 可能会挂起 是 是 是
i2219 — C7x SE:SE 针对 uTLB 故障返回错误的 rstatus 是 是 是
i2271 — C7x SE:如果 SEBRK 期间发生页面故障/UMC 错误,SE 可能会挂起 是 是 是
i2399 — C7x:CPU NLC 模块在中断时未清除状态 是 是 是
i2454 — C7x:不允许强刷复位 是 是 否
CBASS i2207 — CBASS:命令仲裁阻塞 是 是 是
i2235 — CBASS 空错误中断未被使能寄存器屏蔽 是 是 是
CC i2221 — CC:侵入式和非侵入式调试使能设置通过 MCU_RESETz 复位 是 是 是
CP i2283 — 有关如何使用 CP 跟踪器调试探头的限制 是 是 是
CPTS i2083 — CPTS:GENF(和 ESTF)重新配置问题 是 是 是
i2141 — CPTS:GENF 和 ESTF 微调值未被硬件清除 是 是 是
CPSW i2139 — CPSW:ALE 错误地路由带 CRC 错误的数据包 是 是 是
i2148 — CPSW:当分类通过出口操作码功能覆盖目标端口时,未观察到 CPSW 定向帧 是 是 是
i2184 — CPSW:IET 快速流量监管问题 是 是 是
i2185 — CPSW:策略器颜色标记问题 是 是 是
i2208 — CPSW:ALE IET 高速数据包丢失 是 是 是
i2401 — CPSW:主机时间戳导致 CPSW 端口锁定 是 是 是
CPSW9G i2179 — CPSW9G:复位隔离无法正常工作 是 否 否
CSI i2052 — CSI:CSI-Rx 到 CSI-Tx 的重新发送路径不可用 是 是 是
i2190 — CSI:CSI_RX_IF 在接收不完整的帧后可能进入未知状态 是 是 是
DDR i2155 — DDR:控制器 DDRSS_CTL_194[9-8] BIST_RESULT 状态不可靠 是 是 是
i2157 — DDR:控制器在设置低功耗状态唤醒时间时出现异常 是 是 是
i2159 — DDR:LPDDR4 CBT 期间必须使用 VRCG 大电流模式 是 是 是
i2160 — DDR:必须在 LPDDR4 命令总线训练期间定义有效 VRef 范围 是 是 是
i2166 — DDR:进入和退出深度睡眠低功耗状态可能会导致 PHY 内部时钟错位 是 是 是
i2182 — DDR:row-cs-bank-col 地址映射不支持双列非 2 幂次密度 是 是 是
i2232 — DDR:频率更改后,控制器推迟的刷新次数超过允许的刷新次数 是 是 是
i2244 — DDR:必须为写入 DQ VREF 训练定义有效的停止值 是 是 是
i2274 — DDR:在 BSCAN 中包括 DDR 导致 DDR 电源上出现电流警报 是 是 是
DMADVR i2233 — DMADVR:MAIN 和 MCU 之间的链路/link_safer 同步问题 是 是 是
DMSC i2245 — DMSC:防火墙区域需要特定的配置 是 是 是
i2275 — DMSC 安全引导 ROM:X.509 证书中包含显式 EC 曲线参数的潜在安全引导漏洞 是 是 是
DPHY i2174 — DPHY:复位序列问题可能导致未定义的模块行为 是 否 否
DRU i2198 — DRU、UTC:不使用时将 ICNT3 设置为 0 时会出现问题 是 是 是
i2215 — DRU:如果使用非原子 TR 提交机制,则 C7x 的乱序写入可能会损坏 TR 提交 是 是 是
DSS i2097 — DSS:禁用连接到重叠区的层可能会导致下一帧期间出现同步丢失 是 是 是
ECC_AGGR i2049 — ECC_AGGR:由于出现挂起的 ECC 聚合器中断,IP 时钟停止/复位序列可能挂起 是 是 是
i2191 — ECC_AGGR:RAM80 误报不可纠正的奇偶校验错误 是 否 否
eMMC i2144 — eMMC:VIO 电源时序 是 是 是
FSS i2048 — FSS:MCU_FSS0_WRT_TYPE 寄存器日志记录错误 是 是 是
GIC i2101 — GIC:ITS 异常行为 是 是 是
HyperBus i2119 — HyperBus:HyperBus 无法正常工作 是 否 否
I3C i2150 — I3C:SDAPULLEN 驱动为低电平而不是高阻态 是 是 是
i2197 — I3C:不支持从器件模式 是 是 是
i2205 — I3C:在某些情况下,IBI 挂起期间获取的命令未得到正确处理 是 是 是
i2216 — I3C:在接收从器件发起的 IBI 地址字节期间,命令执行可能失败 是 是 是
IA i2196 — IA:IA 中可能出现的死锁情况 是 是 是
内部诊断模块 i2103 — 内部诊断模块:功能安全错误的 ECC_GRP、ECC_BIT 和 ECC_TYPE 信息报告不正确 是 是 是
ICSSG i2230 — ICSSG:不支持 ICSSG 是 是 是
i2305 — ICSSG:活动 FDB 查找期间执行 PRU RAM WRT 会导致写入数据损坏 是 是 是
JTAG i2228 — JTAG:如果 TRSTn 器件引脚从未置为有效,则调试器使用的 TAP 可能无法访问 是 是 是
MCAN i2278 — MCAN:当从配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区发送时,报文发送顺序无法保证 是 是 是
i2279 — MCAN:配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区和 Tx 队列的规范更新 是 是 是
MCU i2173 — 如果主域发出复位,MCU 域可能会挂起 是 否 否
i2217 — 通过 MCU_BOOTMODE[09:08] 的建议 POST 选择 是 是 否
MDIO i2329 — MDIO:MDIO 接口损坏(CPSW 和 PRU-ICSS) 是 是 是
MMCSD i2024 — MMCSD:外设不支持 HS400 是 是 是
i2090 — MMCSD:MMCSD1 和 MMCSD2 速度问题 是 否 否
i2312 — MMCSD:HS200 和 SDR104 命令超时窗口太小 是 是 是
MSMC i2116 — MSMC:设置危险逻辑会保留 NRT 访问完成时的 RT 访问等待 是 是 是
i2149 — MSMC:MSMC Scrubber 仅针对 32 路 SRAM/L3$ 中底部的 16 路 是 是 是
i2187 — MSMC:将高速缓存大小调整为 0 会刷新标记而不是更新标记 是 是 是
OSPI i2115 — OSPI:OSPI 引导不支持某些 xSPI 模式或 xSPI 器件 是 否 否
i2189 — OSPI:控制器 PHY 调优算法 是 是 是
i2249 — OSPI:具有 DDR 时序的内部 PHY 环回和内部焊盘环回时钟模式无法运行 是 是 是
i2351 — OSPI:控制器不支持带 NAND 闪存的连续读取模式 是 是 是
i2383 — OSPI:PHY DDR 模式不支持 2 字节地址 是 是 是
PCIe i2085 — PCIe:支持 Gen2 的端点器件始终枚举为 Gen1 是 是 是
i2086 — PCIe:配置完成响应数据包中的 MMA 不支持请求 (UR) 或配置请求重试状态 (CRS) 会导致外部中止 是 是 是
i2094 — PCIe:PCIe 传统中断未使能中断结束 (EOI) 是 是 是
i2100 — PCIe:基于端点目标选择属性 (ASEL) 的路由问题 是 是 是
i2147 — PCIe:RP 针对 ATS 转换请求发送的转换完成类型不正确 是 是 是
i2152 — PCIe:如果在非发布命令期间发生链路断开事件,则可能会导致锁定 是 是 是
i2153 — PCIe:TS1 数据包中的保留位处理不正确 是 是 是
i2154 — PCIE:在 L0 退出期间通道偏斜消除失败 是 是 是
i2183 — PCIe:未使用的通道未分配给 PCIe 控制器时链路建立失败 是 是 是
i2238 — PCIe:2-L SerDes PCIe 参考时钟输出可能超过 5.0 GT/s 数据速率 RMS 抖动限制 是 是 是
i2239PCIe:在更改数据速率时,2-L SerDes PCIe 参考时钟输出暂时禁用 — 是 是 是
i2246 — PCIe:未使用的 SERDES 通道未分配给 PCIe 控制器时,自动合规性条目失效 是 是 是
PLL i2178 — PLL:写入 PLL12_CAL_CTRL 寄存器 CAL_IN 字段的数据损坏 是 是 是
i2424 — PLL 编程序列可能会导致 PLL 不稳定 是 是 是
POK i2277 — POK:抗尖峰(滤波器)仅基于两个样本 是 是 否
PRG i2253 — PRG:CTRL_MMR STAT 寄存器是 POK 阈值失效的不可靠指示器 是 是 是
PRU-ICSSG i2180 — PRU-ICSSG:交换机运行期间 FDB 表损坏 是 否 否
PSIL i2137 — PSIL:时钟停止操作可能会导致异常行为 是 是 是
i2138 — PSIL:配置访问和源线程拆除可能会导致数据损坏 是 是 是
R5FSS i2099 — R5FSS:当一个或多个 MPU 区域配置为写入分配模式时,可能会发生死锁 是 是 是
i2118 — R5FSS:锁步模式下的调试访问可能导致故障 是 是 是
i2129 — R5FSS:VIM 遗漏高优先级中断 是 是 是
i2132 — R5FSS:如果使用 VIM 向量接口进行中断处理,则中断抢占(嵌套)不可用 是 是 是
i2133 — R5FSS:锁步运行模式无法正常工作 是 否 否
i2161 — 调试器无法访问处于活动状态的 VIM 模块 是 是 是
i2162 — R5FSS:同一个中断无法背靠背嵌套在另一个中断中 是 是 是
i2164 — R5FSS:由于挂起的中断接至低电平,因此未检测到 ECC 注入逻辑中的错误 是 是 是
i2210 — R5FSS:ATB 刷新请求被抑制 是 是
i2227 — R5FSS:错误中断 CCM_COMPARE_STAT_PULSE_INTR 被错误驱动 是 是 是
RA i2054 — RA:从 GCFG 区域读取可能导致虚假的 RAM ECC 错误 是 是 是
i2095 — RA:窥视尾部返回错误数据 是 是 是
RAT i2062 — RAT:即使设置了“错误记录禁用”,仍会触发错误中断 是 是 是
i2449 — RAT:R5FSS RAT MMR 未受奇偶校验保护 是 是 是
复位 i2200 — RESET:: TIMEOUT_PER 在编程为 0 值时无效。 是 是 是
RINGACC i2177 — RINGACC:环形加速器的调试事务跟踪流可能会被某些环形访问序列损坏 是 是 是
ROM 代码 i2306 — ROM 代码:需要关闭 SERDES 中的内部端接电阻器 是 是 是
SA2_UL i2098 — SA2_UL:具有第 2 个输入线程的认证/解密操作不会发出 DMA 数据包 是 是 是
2-L 串行器/解串器 i2171 — 2-L SerDes:状态变化监测器中断不可用 是 是 是
SGMII i2362 — SGMII:Marvell PHY 没有忽略前导码字节,而导致链路故障 是 是 是
STOG i2121 — STOG:存在进行中的写入事务时刷新 Gasket 可能会导致写入响应丢失 是 否 否
i2122 — STOG:在 Gasket 接收写入响应的同时刷新 Gasket 可能会导致无限期的非空闲状态 是 是 是
i2123 — STOG:来自从器件 Gasket 的超时仿真调试写入响应始终返回“成功” 是 是 是
i2124 — STOG:读取命令超时可能导致 Gasket 挂起 是 否 否
i2126 — STOG:出现两个并发超时或两个并发意外响应时计数错误 是 是 是
i2127 — STOG:写入命令超时与 DST 侧上一次接受发生在同一周期时,SRC 侧写入数据总线挂起 是 是 是
UART i2096 — UART:使用 DMA 时产生虚假 UART 中断 是 是 是
UDMAP i2055 — UDMAP:数据包模式描述符地址空间选择字段限制 是 是 是
i2143 — UDMAP:TX 通道 SA2UL 拆除问题 是 是 是
i2146 — UDMA:强制拆卸位域读回在实时 TX/RX 寄存器中被屏蔽 是 是 是
i2163 — UDMAP:在“事件触发”模式下使用时,如果 ICNT 和/或 src/dst addr 未对齐到 64B,则 UDMA 传输会失败 是 是 是
i2168 — UDMAP:由于 MAIN/MCU NAVSS rofifo_wr_byten 问题而导致的虚假 ECC 错误 是 是 是
i2320 — UDMA、UDMAP:描述符和 TR 要求以未碎片化形式返回 是 是 是
i2234 — UDMA:如果 ICNT0 小于 64 字节,则 TR15 挂起 是 是 是
UFS i2102 — UFS:自动休眠可能导致误报进入/退出错误 是 是 是
i2211 — UFS:休眠退出可能会导致链路重新初始化 是 是 是
USART i2310 — USART:错误地清除/触发超时中断 是 是 是
i2311 — USART:虚假 DMA 中断 是 是 是
USB i2050 — USB:由于端点数据包没有关联的 TRB,端点 OUT 数据队列被锁定 是 是 是
i2067 — USB:在器件模式下从系统存储器读取 TRB 时的争用条件 是 是 是
i2091 — USB:2.0 PHY 在接收的信号幅值在同一数据包内多次超过静噪阈值时挂起 是 是 是
i2092 — USB:在 SuperSpeed 器件模式下,等时端点之后端点的 DMA 传输终止无效 是 是 是
i2093 — USB:如果在器件模式下的 DMA 传输期间接收到 USB 复位,DMA 将挂起 是 是 是
i2134 — USB:2.0 合规性接收灵敏度测试限制 是 是 是
i2409 — USB:USB2 PHY 由于短暂挂起而锁定 是 是 是
VPAC i2188 — VPAC、DMPAC:队列存储器上的 UTC ECC 回写可能会导致 TR 损坏 是 是 是
VTM i2053 — VTM:来自片上温度传感器的软件读取可能会损坏 是 是 是
i2128 — VTM:VTM 温度监测器 (TEMPSENSOR) 应使用软件修整方法 是 是 否
i2145 — VTM:使能的中断事件状态寄存器错误地返回原始未掩码值 是 是 是
xSPI i2257 — xSPI 引导模式冗余映像引导失败 否 是 是