ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
MCU:如果主域发出复位,则 MCU 域可能会挂起
MCU 域设计为能够完全独立于器件的主域工作。如果主域被置于复位状态,则即使存在从 MCU 主器件到主域从器件之间的待处理事务,MCU 域也应该继续不间断运行。该功能旨在确保主域由于故障而必须置于复位状态时 MCU 域将继续不间断运行。主域随后可以退出复位并重新启动。问题在于,有时如果存在从 MCU 到主域的未处理事务且主域被置于复位状态(由于故障有意或无意为之),则可能会导致 MCU 域互连挂起。这可能进而导致 MCU 主器件失去响应。
第一种权变措施是确保当主域处于复位状态时,没有从 MCU 到主域的未处理 MCU 事务。这必须在系统层面强制执行。当主域复位以有序方式完成时,可以使用此权变措施;但如果主域复位是意外或由故障驱动,则可能无法使用此权变措施。
第二种权变措施是在发生故障时不要将主域置于复位状态。主域可通过其他方式“离线”,但系统实际上并不会对主域执行热复位。在这种情况下,MCU 将继续正常运行,包括回退来自主域的任何待处理事务。
这两种权变措施均无法有效应对意外复位或需要复位以阻止传播或损坏的故障。