ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
CPSW:ALE IET 高速数据包丢失
此问题影响以下模块:
[J7ES] 2.5G 9 端口 CPSW,端口 3-8
ALE 出现问题的原因是简短高速流量和抢占数据包的 CPSW 频率和 IET 操作,在不支持 10G 的端口上这些数据包在 60-69 个字节之间被抢占。
如果 IET 抢占数据包在 60-69 个字节处中断,则在下一个块到达时进行查找。CPSW 仅提供可抢占 MAC 中的 ALE 64 个字节。
因此,简短高速流量查找将在 64 字节高速流量结束时开始,但当抢占队列继续时,抢占队列将完成 64 个字节的流量并尝试查找抢占数据包。然而,从高速查找开始,该查找操作少于 64 个时钟,因此高速查找将中止(高速流量丢失)并开始新的查找以获取抢占流量。
引发此问题的规则:
在 IET 协商过程中,指示远程器件在 128 字节处分段。