ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
ECC_AGGR:RAM80 误报不可纠正的奇偶校验错误
系统总线上有一组信号,在 SOC 内的各电压域之间需要使用电平转换器。当主电压域未通电时,电平转换器会为 MCU 域中的下游逻辑保持默认值。
在这种情况下,其中一个电平转换器会驱动反相值。
如果在主域通电之前为该输入源 (ram_ecc80) 启用 ecc_aggregator 检查,则会在 MCU 电压域中生成错误的“不可纠正的 ecc 奇偶校验”误报,并记录在错误信号传输模块中。
请勿在 ECC 聚合器中启用受影响的输入源检查,直到所有电压域均处于功能状态。
使用来自主域的源 IP 启用该特定源,以确保该值不受反转的影响。
在 ECC 聚合器中启用之前,必须清除错误的中断,因为其在上面列出的条件下始终会发生。
对于主电压域将被禁用/低功耗状态的任何情况,必须在该序列中禁用 ECC 聚合器中的输入源检查。