ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
第 1 步:如果选择 IPD 作为启动方法,请在 GUI 的“USER INPUT MTR_STARTUP1_T configuration of REGISTER MAP”选项卡中的电机启动选项 [MTR_STARTUP] 中选择 IPD。
第 2 步:选择 IPD 电流阈值 [IPD_CURR_THR]。根据电机的电感饱和点来选择 IPD 电流阈值。电流越高,准确检测初始位置的机率就越高。但是,较高的电流会导致转子运动、振动和噪声。建议先设置为电机额定电流的 50%。如果电机启动失败,则增加阈值,直到电机成功启动。不要将 IPD 电流阈值设置为高于电机的额定电流。
第 3 步:选择 IPD 时钟值 [IPD_CLK_FREQ]。IPD 时钟定义施加 IPD 脉冲的速度。电机电感和电流阈值越高,电流稳定所需的时间就越长,因此将时钟设置为较慢的时间。但是,较慢的时钟会使 IPD 噪声更大,持续时间更长,因此在 IPD 电流能够完全稳定的前提下,将时钟设置为尽可能快的时间。
如果 IPD 时钟频率设置得过高,器件会触发 IPD 频率故障 IPD_FAULT_DECAY_TIME。如果触发了此故障,则减小 IPD 时钟值 [IPD_CLK_FREQ]。
第 4 步:选择 IPD 超前角 [IPD_ADV_ANGLE]。从 90⁰ 开始,以实现最大启动扭矩。如果在启动过程中观察到急冲,请将该角度减小到 60⁰ 或 30⁰,以实现更平稳的启动。