ZHCT435A October   2023  – June 2024 F28377D-SEP , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   引言
  5.   IEC 60730 和 UL 1998 分级概述
    1.     C2000 各器件系列的功能
  6.   C2000 安全配套资料
    1.     入门
    2.     功能安全手册
    3.     软件配套资料
  7.   在 C2000 实时 MCU 上实施可接受措施
    1.     实施步骤
    2.     映射示例
    3.     其他最佳实践
  8.   将可接受控制措施映射到 C2000 唯一标识符
    1.     唯一标识符参考
    2.     CPU 相关故障
    3.     中断相关故障
    4.     时钟相关故障
    5.     存储器相关故障
    6.     内部数据路径故障
    7.     输入/输出相关故障
    8.     通信、监控器件和定制芯片故障
  9.   术语表
  10.   参考资料

功能安全手册

设备设计人员和制造商有责任确保系统满足所有适用的安全、法规和性能要求。大多数 C2000 功能安全手册都是功能安全合规型设计包的一部分,旨在帮助满足 ISO 26262 或 IEC 61508 功能安全标准。

安全手册的其中一部分可以帮助进行符合 IEC 60730 要求的设计。表 4 列出了侧重于 IEC 60730 的设计人员感兴趣的主题。其他不直接与 IEC 60730 相关的主题也可能有帮助。

表 4 功能安全手册主题

侧重于 IEC 60730 的开发人员应特别注意:

  • 映射到将可接受控制措施映射到 C2000 唯一标识符中 IEC 60730 可接受措施的建议安全特性和诊断的说明。
  • 诊断实施指南。
  • 软件诊断库和自检库的说明。
  • 虽然某些唯一 ID 可能不会直接映射到 IEC 60730,或者可能仅提供部分覆盖,但强烈建议实施。其他最佳实践 中讨论了此类最佳实践的示例。

其他主题可能会有所帮助,其中包括:

  • 产品概述。
  • 突出安全特性的器件架构图。
  • 所有安全特性和诊断的完整列表。
  • 特定于外设的安全特性列表。
  • 诊断说明、诊断测试和故障避免措施。
  • 关于提升抗干扰能力的建议。
  • 关于解决共因失效问题的建议。

在功能安全手册中,C2000 唯一标识符(唯一 ID)标识了特定的安全特性和诊断。这些诊断可分为:

  • 安全诊断
  • 安全诊断测试
  • 故障避免技术
实施可以是:
  • 硬件:在 TI 器件中实施
  • 软件:必须在应用软件中实施
  • 硬件加软件:需要在器件中实施硬件并需要在应用中实施软件
  • 系统:在微控制器外部实施

本文档旨在帮助将 IEC 60730 要求映射到建议的 C2000 唯一 ID(将可接受控制措施映射到 C2000 唯一标识符)。然后,针对每个唯一 ID,系统设计人员可以参考功能安全手册的说明和实施建议。将可接受控制措施映射到 C2000 唯一标识符中对此方法进行了说明。

 将可接受措施映射到 C2000 功能安全手册图 2 将可接受措施映射到 C2000 功能安全手册