ZHCT435 October 2023 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
设备设计人员和制造商有责任确保系统满足所有适用的安全、法规和性能要求。大多数 C2000 功能安全手册都是功能安全合规型设计包的一部分,旨在帮助满足 ISO 26262 或 IEC 61508 功能安全标准。
安全手册的其中一部分可以帮助进行符合 IEC 60730 要求的设计。表 3-1 列出了侧重于 IEC 60730 的设计人员感兴趣的主题。其他不直接与 IEC 60730 相关的主题也可能有帮助。
侧重于 IEC 60730 的开发人员应特别注意: |
其他主题可能会有所帮助,其中包括:
|
在功能安全手册中,C2000 唯一标识符(唯一 ID)标识了特定的安全特性和诊断。这些诊断可分为:
本文档旨在帮助将 IEC 60730 要求映射到建议的 C2000 唯一 ID(节 5)。然后,针对每个唯一 ID,系统设计人员可以参考功能安全手册的说明和实施建议。节 5中对此方法进行了说明。