ZHCABU4B June   2020  – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   使用隔离式 IGBT 和 SiC 栅极驱动器的 HEV/EV 牵引逆变器设计指南
  2. 1引言
  3. 2HEV/EV 概要
    1. 2.1 HEV/EV 架构
    2. 2.2 HEV/EV 牵引逆变器系统架构
    3. 2.3 HEV/EV 牵引逆变器系统性能影响
  4. 3HEV/EV 牵引逆变器驱动级的设计
    1. 3.1  UCC217xx-Q1 简介
    2. 3.2  使用 UCC217xx-Q1 设计牵引逆变器驱动系统
    3. 3.3  保护特性的说明
    4. 3.4  UCC217xx-Q1 的保护特性
    5. 3.5  UCC217xx-Q1 保护和监控特性描述
      1. 3.5.1 初级侧和次级侧 UVLO 和 OVLO
      2. 3.5.2 过流 (OC) 和去饱和 (DESAT) 检测
      3. 3.5.3 2 级和软关断
      4. 3.5.4 开关管栅极电压 (VGE/VGS) 监控
      5. 3.5.5 开关管防击穿
      6. 3.5.6 集成式内部或外部米勒钳位
      7. 3.5.7 隔离式模拟至 PWM 通道
      8. 3.5.8 短路钳位
      9. 3.5.9 有源下拉
    6. 3.6  UCC5870-Q1 简介
    7. 3.7  使用 UCC5870-Q1 设计牵引逆变器驱动系统
    8. 3.8  保护特性的说明
    9. 3.9  UCC5870-Q1 的保护特性
    10. 3.10 UCC5870-Q1 保护和监控特性描述
      1. 3.10.1  初级侧和次级侧 UVLO 和 OVLO
      2. 3.10.2  可编程去饱和 (DESAT) 检测和过流 (OC)
      3. 3.10.3  可调 2 级或软关断
      4. 3.10.4  有源高压钳位
      5. 3.10.5  开关管栅极电压 (VGE/VGS) 监控
      6. 3.10.6  栅极阈值电压监控器
      7. 3.10.7  开关管防击穿
      8. 3.10.8  主动短路 (ASC)
      9. 3.10.9  集成式内部或外部米勒钳位
      10. 3.10.10 隔离式模数转换器
        1. 3.10.10.1 功率晶体管的温度监控
      11. 3.10.11 短路钳位
      12. 3.10.12 有源和无源下拉
      13. 3.10.13 驱动器 IC 的热关断和温度警告
      14. 3.10.14 时钟监控器和 CRC
      15. 3.10.15 SPI 和寄存器数据保护
  5. 4隔离式偏置电源架构
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

HEV/EV 架构

汽车电气化使运输行业发生了革命性变化,并给汽车和半导体行业带来了技术进步。包括混合动力电动汽车 (HEV) 和全电动汽车 (EV) 在内的电气化车辆包含各种电力电子系统,用于调节电网电力、管理电池存储元件并最终驱动车辆。电机用于驱动车辆的车轮或充当发电机,将机械能转化为电能储存在电池中。HEV 结合使用电动机和发电机(作为低功耗起动机和交流发电机,或完全驱动车辆),以及通常为车辆运动提供主要动力的内燃机 (ICE)。另一方面,EV 利用电动机作为车辆运动的主要动力,以及实现再生。

主要的 HEV 架构有串联、并联以及串并联组合,如图 2-1 所示。在串联配置 (a) 中,ICE 通过电动机间接连接到变速器。电力电子三相驱动器通过发电机和电池从 ICE 获取电力。在这种架构中,ICE 针对一定的速度范围进行了优化,从而实现了超小尺寸和更高的效率。就机械复杂性而言,这是非常简单的 HEV 架构,因为没有机械能量耦合。

并联 HEV 配置 (b) 利用机械耦合的 ICE 和电动机组合。在这种架构中,电力驱动主要用作低功耗起动机和交流发电机,因此功率较低。由于工作范围较大,ICE 的效率较低,但电动机的尺寸超小,因为它不需要提供与 ICE 一样多的功率。

串联/并联配置 (c) 结合了之前的两种方法,以实现更高的效率。机械耦合由行星齿轮执行,而 ICE 和电力驱动器结合了牵引力。在这种情况下,可以将电动机和 ICE 设计为在指定的输出范围内运行,以提高它们的效率。

在每种情况下,三相逆变器都用于驱动电动机。逆变器设计因电源输出要求而异,具体取决于架构。逆变器的正确控制直接影响电机的效率和车辆的整体效率。

GUID-796836F1-28E6-4EF3-A578-C3F803BB7454-low.gif图 2-1 HEV 架构

另一方面,纯电动汽车没有 ICE,仅依靠电池的能量。图 2-2 中显示了一些不同的电动机配置。与 HEV 类似,每种架构都会对逆变器产生不同的功率要求。电动机可以直接连接到轮毂(如配置 (a) 和 (b) 所示),也可以通过差速器连接到轮毂(如 (a) 和 (c) 所示)。直接轮内驱动具有简单性和高效率以及低维护成本的优点,但由于低速要求,通常尺寸必须更大。差速器驱动可实现高功率密度,从而使电机能够以高转速运行,而差速器提供固定的传动比。缺点是机械齿轮需要维护,并有传动损失。

高电压锂离子电池通常用作能量存储单元,以提供最大容量、最小重量和最高效率。与 HEV 和插电式 HEV 相比,若采用当前技术(包括各种电池化学物质和电力电子器件效率),EV 的续航里程仍然有限。高性能 EV 依赖于牵引逆变器的更高功率水平,更大限度缩减电子器件的尺寸以及基于检测信号的复杂控制。

通过提高逆变器的效率和稳健性,车辆的整体效率也会提高。栅极驱动器通过驱动逆变器中的每个开关管来发挥作用,并提供保护和监测以降低失效的可能性。

GUID-4CBB1DC1-0FA7-4342-B0E0-D64BE55B214E-low.gif图 2-2 EV 架构

EV 动力总成系统的关键块包括电机、牵引逆变器驱动器、直流/直流转换器、锂离子电池、交流/直流并网车载充电器 (OBC) 和控制器(MCU 和 PMIC),如图 2-3 所示。牵引逆变器系统以红色突出显示,在后续章节中进行了详细介绍。仅此系统就包含许多用于实现高安全级别的保护和监控功能。

GUID-2480C21B-B765-4652-9B8F-A16EE2A103B3-low.gif图 2-3 EV 系统中的各个块