基于双 TDA4x 的系统可利用 TDA4x SoC 特性,节省系统成本。TDA4X SoC 集成 ADAS 系统所需的许多关键处理器和 IP,包括图像信号处理 (ISP)、提供 ASIL-D 安全支持的 MCU/安全岛、以太网交换机等。这种集成尽可能减少了所需的外部元件。引导和存储用的 PMIC、DDR、闪存是 TDA4 需要的主要外围器件。此外,双 SoC 解决方案还可以进一步节省成本,包括:
外部存储和闪存,包括 DDR、EMMC 和闪存。
- 每个 TDA4 都需要外部 DDR 存储器。
- MMC 通常用于存储高级 OS 系统映像和文件系统。如果次级 TDA4x 上高级操作系统 (HLOS) 的引导时间没有严格限制,那么这些引导映像可以通过 PCIe 或以太网从主 TDA4x SoC 进行传输。因此,在此情况下可优化次级 eMMC。
- 为了实现更快启动,引导映像通常保存在 NOR 闪存 (OSPI/QSPI) 中,不过 OSPI 比 QSPI 更快,也更昂贵。
- 如果要求次级 TDA4x SoC 与主 TDA4 同时启动,那么需要两个引导闪存,因此可以对主 TDA4x SoC 使用 OSPI 并对次级 TDA4x SoC 使用 QSPI,以提供具有成本效益的解决方案。
- 如果次级 TDA4x SoC 可以在主 TDA4 启动后引导,那么可以优化次级引导闪存,因为次级 TDA4x 引导映像可以通过 PCIe 或以太网从主 TDA4x SoC 传输。
但是,有关系统 BOM 的最终决定要基于系统要求,以优化性能和系统成本。