ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器包含对 OSCIN 和 SYSREF 功能的断电控制。
| 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 7 | PLL1_PD | 1 | 断电 PLL1 0:正常运行 1:断电 |
| 6 | VCO_LDO_PD | 1 | 断电 VCO_LDO 0:正常运行 1:断电 |
| 5 | VCO_PD | 1 | 断电 VCO 0:正常运行 1:断电 |
| 4 | OSCin_PD | 0 | 关闭 OSCIN 端口。 0:正常运行 1:断电 |
| 3 | SYSREF_GBL_PD | 0 | 根据每个 SYSREF 输出的 SCLKX_Y_DIS_MODE 设置,关闭单个 SYSREF 输出。SYSREF_GBL_PD 允许通过单个位控制多个 SYSREF 输出。 0:正常运行 1:激活断电模式 |
| 2 | SYSREF_PD | 0 | 关闭 SYSREF 电路和分频器的电源。如果断电,将不能使用 SYSREF 输出模式。也无法提供 SYNC。 0:SYSREF 可通过单独的 SYSREF 输出寄存器编程使用。 1:断电 |
| 1 | SYSREF_DDLY_PD | 0 | 关闭 SYSREF 数字延迟电路的电源。 0:正常操作,可以使用 SYSREF 数字延迟。必须在 SYNC 期间上电,以确定与其他时钟的相位关系。 1:断电 |
| 0 | SYSREF_PLSR_PD | 0 | 关闭 SYSREF 脉冲发生器的电源。 0:正常运行 1:断电 |