ZHCUB23B april   2015  – may 2023 ADS1262 , ADS1263

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS1263EVM 套件
    2. 1.2 ADS1263EVM 电路板
  5. 2开始使用 ADS1263EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
      1. 3.1.1 ADS1263 集成的输入功能
        1. 3.1.1.1 ADC 输入
        2. 3.1.1.2 IDAC 输出
        3. 3.1.1.3 VBIAS 输出
        4. 3.1.1.4 外部基准
        5. 3.1.1.5 测试 DAC 输出
        6. 3.1.1.6 GPIO
      2. 3.1.2 模拟传感器连接
        1. 3.1.2.1 将热电偶连接到 ADS1263EVM 上的 J4
        2. 3.1.2.2 将热敏电阻连接到 ADS1263EVM 上的 J3
        3. 3.1.2.3 使用热敏电阻 RT1 进行热电偶冷端补偿
        4. 3.1.2.4 将 RTD 连接到 ADS1263EVM 上的 J3
          1. 3.1.2.4.1 连接 2 线 RTD
          2. 3.1.2.4.2 连接 3 线 RTD
          3. 3.1.2.4.3 连接 4 线 RTD
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 计时
    4. 3.4 电压基准
  7. 4数字接口
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接 EVM 硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
    6. 7.6 使用 GUI 控制 ADC2
  11. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

使用 GUI 控制 ADC2

正如本文档通篇所述,ADS1263 包含两个 ADC:一个 32 位主器件 (ADC1) 和一个 24 位辅助转换器 (ADC2)。ADS1263EVM GUI 能够使用 GUI 左侧的全局设置来控制 ADC1 和 ADC2。图 7-7 突出显示了用于 ADC2 的控制。

GUID-20230306-SS0I-S1VP-0SPS-LPNZJ7VBDB5V-low.png图 7-7 用于 ADC2 的 ADS1263EVM GUI 全局设置

图 7-7 所示,与 ADC1 相比,ADC2 可以使用不同的数据速率、增益、输入通道和基准电压。但是,ADC2 只能使用 Sinc3 过滤器,两个 ADC 必须使用相同数量的 Samples。要在 GUI 中查看 ADC1 和 ADC2 数据,请选中 Include ADC2 data? 复选框。

GUI 的工作方式是以 ADC1 指定的数据速率转换样本,该速率可能与 ADC2 不同。因此:

  • 如果 ADC2 的数据速率大于 ADC1 的数据速率,GUI 不会捕获 ADC2 的一些新样本。GUI 会在满足这些条件时发出警告。
  • 如果 ADC2 的数据速率小于 ADC1 的数据速率,则会对 ADC2 的重复值进行采样。这些值未显示在 GUI 中,因此 ADC2 数据仅在数据为新数据时更新。

有关如何配置 ADC2 和从 ADC2 检索数据的更多信息,请参阅 ADS1263 数据表的“ADC2”部分。