ZHCY154B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
最小化静态电流 (IQ)是降低功耗和管理电池寿命的关键因素。物联网 (IoT) 传感器节点是最小化 IQ以延长电池寿命重要性的最好例子之一。例如,在图 1 所示的低功耗物联网应用中,SimpleLink™ MCU 通过 Bluetooth® 和/或 Wi-Fi® 连接来控制门锁。
由于这些类型的系统大多数 (>99%) 时间都处于待机模式(如图 2 所示),因此待机或睡眠模式下的 IQ 往往是电池寿命的限制因素。精心优化低 IQ 电源管理模块,可以将电池寿命从两年延长至五年以上。
待机 IQ 长期以来一直是一个问题,但以往的解决方案仅限于一组狭窄的低功耗系统。最近的突破性进展降低了直流/直流转换器、电源开关、低压降稳压器 (LDO) 和监控器等电源管理构块中的 IQ,将这些构建块的使用范围扩展到工业仪表应用、汽车传感器和个人可穿戴设备等终端设备。
图 1 智能电子锁方框图。
图 2 智能电子锁中的电流消耗与时间关系。
图 3 5V LDO IQ 随时间的变化。如图 3 所示,在过去的 10 年中,5V LDO 中的 IQ 每三年下降约 90%。电路改进和经优化的工艺技术都使得解决方案面积减小,瞬态噪声性能得到改善,同时 IQ降低。