ZHCUCS6 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
SimpleLink MSP432E401Y Arm Cortex-M4F 微控制器可提供顶级性能和高级集成。本产品系列适用于需要大量控制处理能力和连接能力,同时要求具有成本效益的应用。MSP432E401Y 微控制器集成了各种富通信功能,以启用高度连接设计的新类别,从而可以在性能和功耗间进行关键和实时的控制。这些微控制器具有集成式通信外设以及其他高性能的模拟和数字功能,为开发从人机界面 (HMI) 到联网系统管理控制器在内的许多不同目标应用奠定了坚实的基础。此外,MSP432E401Y 微控制器为基于 ARM 的微控制器提供了诸多优势,如广泛可用的开发工具、片上系统 (SoC) 基础架构,、以及庞大的用户社区。此外、这些微控制器采用兼容 Arm Thumb® 的 Thumb-2 指令集,以减少内存要求,并且借此降低成本。使用 SimpleLink MSP432™ SDK 时、MSP432E401Y 微控制器与 SimpleLink 系列的所有成员代码兼容,因此使用灵活,可满足各种精确的需求。MSP432E401Y 器件是 SimpleLink 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz、以太网 ZigBee®、线程和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。