ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
设置电源 | |
---|---|
写入参数 | |
此命令用于将当前电源模式从待机切换到运行或从运行切换到断电。待机状态对应于低功耗模式。 |
获取电源 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
电源状态 0 = 复位 1 = 待机 2 = 运行 3 = 冷却 4 = 加热 |
返回当前系统电源状态。 |
设置显示 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
源 0 = 显示外部 1 = 测试图形 2 = 纯色域 3 = 启动界面 4 = 幕布 |
显示指定的源。 注意:如果选择了显示外部投影模式,并且没有来源,则根据系统中的默认设置显示启动界面或纯色域。 |
获取显示 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回当前正在显示的源。 |
设置启用低延迟模式 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
启用状态 bit0:1 = 启用低延迟模式,0 = 禁用低延迟模式 |
启用或禁用低延迟工作模式,在该模式下,控制器的处理延迟(从输入源到发送 DMD 的帧)限制为最大 1.5 帧延迟。 |
获取启用低延迟模式 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回是否启用低延迟模式。 |
设置系统外观 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
外观索引 |
此命令用于设置当前系统外观。通过 DLP Composer 工具设计和配置系统外观。系统外观决定了需加载的当前序列组和色点。此命令还用于启动与新外观索引相对应的源定义更改。 |
获取系统外观 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
此命令用于获取当前系统外观。 |
设置 TPG 预定义图形 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
要显示的预定义测试图形编号 |
此命令将设置存储在闪存中的预定义测试图形之一(使用 DLP Composer 工具进行配置)。该函数用于选择要从闪存加载到测试图形发生器硬件中的图形。从闪存中检索到的信息包括图形定义、颜色定义和分辨率。预定义的图形包含在闪存配置数据中。在使用此命令之前或之后,必须调用设置显示命令以将显示模式从其他模式切换到 TPG。 |
获取 TPG 预定义图形 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回预定义测试图形的当前选择。 |
设置 TPG 边框 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
边框宽度 范围 = 0 至 20,步长为 1 |
字节 1-2 |
边框颜色红色值 范围 = 0 至 1023,步长为 1 |
字节 3-4 |
边框颜色绿色值 范围 = 0 至 1023,步长为 1 |
字节 5-6 |
边框颜色蓝色值 范围 = 0 至 1023,步长为 1 |
在给定宽度和颜色的测试图形周围绘制边框。 注意:仅在“显示”设置为“测试图形”时使用。 |
获取 TPG 边框 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回测试图形的边框宽度(以像素数为单位)和颜色。 |
设置 TPG 分辨率 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
测试图形的水平分辨率 (像素) 范围 = 640 至 4096,步长为 1 |
字节 2-3 |
测试图形的垂直分辨率 (行) 范围 = 480 至 2400,步长为 1 |
设置当前测试图形的水平和垂直分辨率(以像素数为单位)。 |
获取 TPG 分辨率 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回当前测试图形的水平和垂直分辨率(以像素数为单位)。 |
设置 TPG 帧速率 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
测试图形的帧速率 (Hz) 范围 = 30 至 240,步长为 1 |
设置当前测试图形的帧速率(以 Hz 为单位)。 |
获取 TPG 帧速率 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回当前测试图形的帧速率(以 Hz 为单位)。 |
设置 SFG 颜色 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
红色电平。 范围 = 0 至 1023,步长为 1 |
字节 2-3 |
绿色电平。 范围 = 0 至 1023,步长为 1 |
字节 4-5 |
蓝色电平。 范围 = 0 至 1023,步长为 1 |
配置当显示设置为纯色域发生器 (SFG) 时待显示的纯色。此命令仅用于设置 SFG 颜色而不显示该颜色。为了显示 SFG,需要将“显示”设置为将 SFG 作为源(对此使用“设置显示”命令)。 |
获取 SFG 颜色 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回当显示设置为 SFG 时需要显示的纯色。 |
获取 SFG 分辨率 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
SFG 的水平分辨率(像素) 范围 = 0 至 4096,步长为 1 |
字节 2-3 |
SFG 的垂直分辨率(行) 范围 = 0 至 2160,步长为 1 |
获取所显示 SFG 图像的分辨率。 |
设置幕布颜色 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
待设置为幕布的背景颜色。 0 = 黑色 1 = 保留 2 = 白色 3 = 绿色 4 = 红色 5 = 蓝色 6 = 黄色 7 = 青色 8 = 洋红色 9 = 保留 10 = 保留 |
命令用于设置在幕布模式下使用的颜色。使用设置显示命令切换到幕布模式。 |
获取幕布颜色 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
此命令用于返回在幕布模式下使用的颜色。 |
设置启动界面加载图像 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
启动界面图像基于 0 的索引(0xff 表示捕获的启动界面)。 范围 = 0 至 255,步长为 1 |
设置待加载和显示的启动界面图像的索引。如果已经处于启动界面模式,则会显示请求的启动界面图像。 |
获取启动界面加载图像 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
获取待加载和显示的启动界面图像的索引。 |
设置启用图像翻转 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
翻转 bit0:0 = 禁用图像垂直翻转;1 = 启用图像垂直翻转。 bit1:0 = 禁用图像水平翻转;1 = 启用图像水平翻转。 |
垂直或水平翻转输出到显示器的数据。提供此特性是为了支持天花板安装和背投等用例。 |
获取启用图像翻转 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回是否已启用图像翻转。 |
设置启用冻结 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
冻结状态 bit0:0 = 禁用显示冻结;1 = 启用显示冻结。 |
此命令用于启用或禁用显示冻结,从而冻结显示在屏幕上的当前帧。 注意:设置幕布或任何需要幕布的操作都将覆盖冻结,使得墙壁上的冻结图像丢失。 以下操作需要幕布(并将覆盖冻结): 源类型切换(标准 - XPR - 3D) 源类型切换(隔行 - 逐行) 切换到启动界面显示 启动界面捕获 低延迟模式切换 源重新锁定 切换到待机/低功耗模式 |
获取启用冻结 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回是否已冻结当前显示。 |
设置梯形角度 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
俯仰角(以度为单位) 范围 = -128 至 127.9960375,步长为 0.00390625 格式 = s8.8 |
字节 2-3 |
偏航角(以度为单位) 设置为 0 以进行 1D 校正 范围 = -128 至 127.9960375,步长为 0.00390625 格式 = s8.8 |
字节 4-5 |
翻滚角(以度为单位) 设置为 0 以进行 1D/2D 校正 范围 = -128 至 127.9960375,步长为 0.00390625 格式 = s8.8 |
已知校正图像的俯仰、偏航、翻滚、投射比和垂直偏移时,配置梯形校正。 梯形校正用于消除投影仪与投影面(屏幕)未正交时造成的失真。 执行此命令时将自动启用梯形校正特性。 注意:这些参数的实际范围取决于光引擎(投影光学元件);俯仰角、偏航角和翻滚角根据光引擎的垂直偏移和投射比得出。(最大范围:-40 度至 +40 度) |
获取梯形角度 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回当前设置的梯形配置参数。 |
设置梯形配置覆盖 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
投射比 格式 = u8.8 |
字节 2-3 |
垂直偏移 格式 = s8.8 |
字节 4-5 |
水平偏移 格式 = s8.8 |
获取梯形配置覆盖 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 |
设置启用变形缩放 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
启用状态 bit0:0 = 禁用变形缩放;1 = 启用变形缩放。 |
启用或禁用变形缩放 |
获取启用变形缩放 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回是否已启用变形缩放。 |
设置显示图像尺寸 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
图像尺寸类型 0 = 填充(使用 DMD 图像尺寸) 1 = 原生(与源尺寸相同) 2 = 手动 3 = 图像尺寸保持源的宽高比并在至少一个方向上填充 DMD 4 = 图像尺寸保持宽高比 5 = 图像尺寸保持宽高比 |
字节 1-2 |
裁剪区域第一个像素 |
字节 3-4 |
裁剪区域第一行 |
字节 5-6 |
裁剪区域每行像素数 |
字节 7-8 |
裁剪区域每帧行数 |
字节 9-10 |
显示区域第一个像素 |
字节 11-12 |
显示区域第一行 |
字节 13-14 |
显示区域每行像素数 |
字节 15-16 |
显示区域每帧行数 |
配置输入图像的裁剪和所显示图像的尺寸调整。裁剪区域可以等于或小于输入图像尺寸。显示区域必须在 DMD 的有效像素数和行数范围内。注意:1.只有当图像大小类型设置为“手动”时,“裁剪区域”和“显示区域”参数才有效。2.对于 TPG、SFG 和启动界面,“裁剪区域”参数将被忽略。对于这些源,裁剪区域会如下所述自动设置: a. 对于 TPG,将裁剪区域设置为 TPG 分辨率。 b. 对于启动界面,将裁剪区域设置为启动界面图像尺寸。 c. 对于 SFG,将裁剪区域设置为 SFG 分辨率,等于最后一个稳定外部源或 TPG 的源区域。 |
获取显示图像大小 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回当前图像大小、裁剪和显示设置。 |
设置源配置 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
0 = 未修改输入端口同步(直通)。 1 = 反转输入端口同步。 2 = 选择 ALF 同步作为端口同步源。在使用“自动锁定”进行源检测时使用。 3 = 仅适用于 Topfield。TopField 由 HSync 和 VSync 解码。 |
字节 1 |
水平同步配置 0 = 未修改输入端口同步(直通)。 1 = 反转输入端口同步。 2 = 选择 ALF 同步作为端口同步源。在使用“自动锁定”进行源检测时使用。 3 = 仅适用于 Topfield。TopField 由 HSync 和 VSync 解码。 |
字节 2 |
顶场配置 0 = 未修改输入端口同步(直通)。 1 = 反转输入端口同步。 2 = 选择 ALF 同步作为端口同步源。在使用“自动锁定”进行源检测时使用。 3 = 仅适用于 Topfield。TopField 由 HSync 和 VSync 解码。 |
字节 3 |
下采样配置 - 配置硬件以进行下采样。启用下采样时,ASIC 将 PixelClockFreqInkHz 减半。这会影响 SRC 结构中的其他参数,例如 TotalArea.PixelsPerLine、ActiveArea.PixelsPerLine 和 ActiveArea.FirstPixel。 0 = 禁用下采样操作(数据未修改直通)。 1 = 启用下采样操作。从样本位置参考中选择第一个数据样本位置。 2 = 启用下采样操作。从样本位置参考中选择第二个数据样本位置。 |
字节 4 |
启用 3D bit0:0 = 3D 已禁用 1 = 3D 已启用 |
字节 5 |
时钟极性 bit0:0 = 在端口时钟的下降沿上记录数据 1 = 在端口时钟的上升沿上记录数据 |
字节 6 |
像素格式 0 = Rgb 1 = Yuv444 2 = Yuv422 3 = Yuv420 |
字节 7 |
外部数据启用 bit0:0 = 未使用“外部数据启用” 1 = 使用“外部数据启用”(通常适用于数字源) |
字节 8 |
隔行 bit0:0 = 逐行 1 = 隔行 |
字节 9 |
偏移二进制 bit0:0 = 输入数据是有符号的二进制补码;通常适用于 RGB 源 1 = 偏移二进制;通常适用于 YUV 源 |
字节 10 |
顶场反转 - 仅适用于使用场依存性缩放的隔行源。对于模拟隔行图形,设置为 0。对于 DVI 源,设置为 1。 bit0:0 = 不在定标器处反转顶场 1 = 在定标器处反转顶场 |
字节 11-12 |
总体区域每行像素数 |
字节 13-14 |
总体区域每帧行数 |
字节 15-16 |
有效区域第一个像素 |
字节 17-18 |
有效区域第一行 |
字节 19-20 |
有效区域每行像素数 |
字节 21-22 |
有效区域每帧行数 |
字节 23-24 |
底场第一行 - 仅适用于隔行源。该术语指的是底场中的第一个(起始)有效行。有效范围是 TopFieldFirstLine 到每帧的有效行数。对于场相关组帧,BottomFieldFirstLine >= TopFieldFirstLine ( = ActiveArea.FirstLine) |
字节 25-28 |
像素时钟频率(以 kHz 为单位) |
字节 29-30 |
颜色空间转换系数 0 - 用于将 YUV 源转换为 RGB 的系数。对于 RGB 源,这应是一个单位矩阵。所有系数都定义为有符号的二进制补码,具有 2 个有效位和 10 个小数位 (s2.10)。例如,1.0 = 0x0400。 |
字节 31-32 |
色彩空间转换系数 1 |
字节 33-34 |
色彩空间转换系数 2 |
字节 35-36 |
色彩空间转换系数 3 |
字节 37-38 |
色彩空间转换系数 4 |
字节 39-40 |
色彩空间转换系数 5 |
字节 41-42 |
色彩空间转换系数 6 |
字节 43-44 |
色彩空间转换系数 7 |
字节 45-46 |
色彩空间转换系数 8 |
字节 47-48 |
偏移红色 - 也被称为黑电平调整。范围:-256 至 255.75 有符号 8.2 格式(符号 + 8 个整数位和 2 个小数位)。调整黑电平以消除硬件引起的偏差和/或源中嵌入的台阶电平。如只更改偏移,请调用 SetImageOffset 命令。 |
字节 49-50 |
偏移绿色 |
字节 51-52 |
偏移蓝色 |
字节 53 |
表示视频 |
字节 54 |
表示高清视频 |
字节 55-58 |
帧速率 范围 = 0 至 65536,步长为 0.00390625 格式 = u16.16 |
配置当前有效端口上源的特性。注意:1.发送 CMD_SetSourceConfiguration 命令后,必须发送 CMD_SetDisplayImageSize 命令才能使更改生效。2.CSC 只有在发送 CMD_SetDisplayImageSize 命令后才会生效。3.当将“显示”设置为 TPG 时,不应使用 CMD_SetSourceConfiguration 命令。 |
获取源配置 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
0 = 未修改输入端口同步(直通)。 1 = 反转输入端口同步。 2 = 选择 ALF 同步作为端口同步源。在使用“自动锁定”进行源检测时使用。 3 = 仅适用于 Topfield。TopField 由 HSync 和 VSync 解码。 |
字节 1 |
水平同步配置 0 = 未修改输入端口同步(直通)。 1 = 反转输入端口同步。 2 = 选择 ALF 同步作为端口同步源。在使用“自动锁定”进行源检测时使用。 3 = 仅适用于 Topfield。TopField 由 HSync 和 VSync 解码。 |
字节 2 |
顶场配置 0 = 未修改输入端口同步(直通)。 1 = 反转输入端口同步。 2 = 选择 ALF 同步作为端口同步源。在使用“自动锁定”进行源检测时使用。 3 = 仅适用于 Topfield。TopField 由 HSync 和 VSync 解码。 |
字节 3 |
下采样配置 0 = 禁用下采样操作(数据未修改直通)。 1 = 启用下采样操作。从样本位置参考中选择第一个数据样本位置。 2 = 启用下采样操作。从样本位置参考中选择第二个数据样本位置。 |
字节 4 |
启用 3D bit0:0 = 3D 已禁用 1 = 3D 已启用 |
字节 5 |
时钟极性 bit0:0 = 时钟极性为负极 1 = 时钟极性为正极 |
字节 6 |
像素格式 0 = Rgb 1 = Yuv444 2 = Yuv422 3 = Yuv420 |
字节 7 |
外部数据启用 bit0:0 = 禁用外部数据 1 = 启用外部数据 |
字节 8 |
隔行 bit0:0 = 逐行 1 = 隔行 |
字节 9 |
偏移二进制 bit0:0 = 输入数据是有符号的二进制补码;通常适用于 RGB 源 1 = 偏移二进制;通常适用于 YUV 源 |
字节 10 |
顶场反转 - 仅适用于使用场依存性缩放的隔行源。对于模拟隔行图形,设置为 0。对于 DVI 源,设置为 1。 bit0:0 = 不在定标器处反转顶场 1 = 在定标器处反转顶场 |
字节 11-12 |
总体区域每行像素数 |
字节 13-14 |
总体区域每帧行数 |
字节 15-16 |
有效区域第一个像素 |
字节 17-18 |
有效区域第一行 |
字节 19-20 |
有效区域每行像素数 |
字节 21-22 |
有效区域每帧行数 |
字节 23-24 |
底场第一行 - 仅适用于隔行源。该术语指的是底场中的第一个(起始)有效行。有效范围是 TopFieldFirstLine 到每帧的有效行数。对于场相关组帧,BottomFieldFirstLine >= TopFieldFirstLine ( = ActiveArea.FirstLine) |
字节 25-28 |
像素时钟频率(以 kHz 为单位) |
字节 29-30 |
色彩空间转换系数 0 |
字节 31-32 |
色彩空间转换系数 1 |
字节 33-34 |
色彩空间转换系数 2 |
字节 35-36 |
色彩空间转换系数 3 |
字节 37-38 |
色彩空间转换系数 4 |
字节 39-40 |
色彩空间转换系数 5 |
字节 41-42 |
色彩空间转换系数 6 |
字节 43-44 |
色彩空间转换系数 7 |
字节 45-46 |
色彩空间转换系数 8 |
字节 47-48 |
偏移红色 - 也被称为黑电平调整。范围:-256 至 255.75 有符号 8.2 格式(符号 + 8 个整数位和 2 个小数位)。调整黑电平以消除硬件引起的偏差和/或源中嵌入的台阶电平。如只更改偏移,请调用 SetImageOffset 命令。 |
字节 49-50 |
偏移绿色 |
字节 51-52 |
偏移蓝色 |
字节 53 |
表示视频 |
字节 54 |
表示高清视频 |
字节 55-58 |
帧速率 范围 = 0 至 65536,步长为 0.00390625 格式 = u16.16 |
检索当前有效端口的源特性。 |
获取数据路径扫描状态 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
扫描状态 0 = 检测稳定视频 1 = 正在搜索 2 = 检测到同步 3 = 已锁定 4 = 已暂停 |
字节 1 |
数据路径状态 0 = 待机 1 = 正在初始化 2 = 启动时的启动界面 3 = 闲置中 4 = 正在扫描 5 = 自动锁定 6 = 正在监控 |
返回源检测的当前状态。 |
获取帧速率参数 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-3 |
输入帧速率 格式 = u16.16 |
字节 4-7 |
输出帧速率 格式 = u16.16 |
字节 8 |
FRC 模式 0 = 47-63Hz 的固定输出帧速率范围。 1 = FRC 与输入帧速率同步。 2 = FRC 是输入帧速率的两倍。 3 = FRC 是输入帧速率的三倍。 4 = FRC 是输入帧速率的 4 倍。 5 = FRC 是输入帧速率的 6 倍。 6 = FRC 是输入帧速率的 8 倍。 7 = FRC 是输入帧速率的 10 倍。 |
返回当前输入帧速率、输出帧速率和 FRC 模式 |
设置 XPR 启用模式命令 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
模式 0 = 基于源分辨率来决定是否启用 XPR 1 = 应始终开启 XPR 2 = 应始终关闭 XPR |
获取 XPR 启用模式命令 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 |
设置 VBO 配置 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
数据映射模式 0 = 36bpp/30bpp RGB/YCbCr444 1 = 27bpp RGB/YCbCr444 2 = 24bpp RGB/YCbCr444 3 = 32bpp/24bpp/20bpp YCbCr422 4 = 18bpp YCbCr422 5 = 16bpp YCbCr422 6 = 12bpp/10bpp YCbCr420 配置 1 7 = 8bpp YCbCr420 配置 1 8 = 10bpp YCbCr420 配置 2 9 = 8bpp YCbCr420 配置 2 10 = 不是有效的 V-by-one 数据模式或未使用模式 |
字节 1 |
字节模式 1 = 8 位模式(= 3 字节模式) 2 = 10 位模式(= 4 字节模式) 3 = 12 位模式(=5 字节模式)(12 位模式会在内部减少为进行 10 位处理) |
字节 2 |
通道数可以是 1、2、4 或 8 |
字节 3 |
启用像素重复 bit0:启用像素重复 |
配置 Vx1 源的特性。 |
获取 VBO 配置 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回 Vx1 源的特性。 |
设置 Fpd 配置 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
Fpd 模式 0 = 30 位模式 0 1 = 30 位模式 1 2 = 30 位模式 2 3 = 24 位模式 0 4 = 24 位模式 1 5 = 不是有效的 FPD-Link 数据模式或未使用模式 |
字节 1 |
数据接口模式 0 = 单端口 (A) FPD-link 接口 1 = 单端口 (B) FPD-link 接口 2 = 双端口 FPD (AB)(如果端口 A 传输偶数数据,端口 B 传输奇数数据) 3 = 双端口 FPD (AB)(如果端口 A 传输奇数数据,端口 B 传输偶数数据) 4 = 无效输入类型 |
字节 2 |
3D L/R 基准(启用 FPD 端口数据位或强制为 0) bit0:启用 3D 基准 |
字节 3 |
场 3D 启用(启用 FPD 端口数据位或强制为 0) bit0:启用场 |
字节 4 |
像素重复 bit0:1 = 启用像素重复模式 0 = 禁用像素重复模式 |
配置 FPD 源的特性。 |
获取 Fpd 配置 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回 FPD 源的特性。 |
设置梯形角 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
左上角的 X 位置 |
字节 2-3 |
左上角的 Y 位置 |
字节 4-5 |
右上角的 X 位置 |
字节 6-7 |
右上角的 Y 位置 |
字节 8-9 |
左下角的 X 位置 |
字节 10-11 |
左下角的 Y 位置 |
字节 12-13 |
右下角的 X 位置 |
字节 14-15 |
右下角的 Y 位置 |
已知校正图像的角时,配置 2D 梯形校正。梯形校正用于消除投影仪与投影面(屏幕)未正交时造成的失真。如需产生效果,必须启用梯形特性。 |
获取梯形角 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回当前设置的梯形配置参数。当已使用校正图像的四个角来配置梯形校正时,应使用此命令。即使参数配置正确,也只有在启用梯形特性时才会观察到梯形校正。 |
设置变形时序验证启用调整变形 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
启用状态 bit0:1 = 启用自动扭曲几何形状调整 0 = 禁用自动扭曲几何形状调整 |
此命令用于设置是否应允许自动扭曲几何形状调整。 |
获取扭曲时序验证启用调整扭曲 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回是否已启用自动扭曲调整。 |
获取扭曲几何形状是否已修改 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
不记名 1 bit0:1 = 真 0 = 假 |
返回扭曲几何形状是否已修改。 |