ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
设置初始化动态加载初始屏幕图像 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-19 |
图案图像的标题(格式与初始屏幕标题相同) |
字节 20-21 |
向其复制给定图案的初始屏幕图像的宽度,以像素为单位 |
字节 22-23 |
向其复制给定图案的初始屏幕图像的高度,以像素为单位 |
此命令初始化动态初始屏幕加载操作。它用于提供有关图像的信息(尺寸、像素格式、使用的压缩比等)并为初始屏幕加载操作设置数据路径。其还重置之前的操作。在动态加载图像之前应调用一次该命令。 |
设置动态加载初始屏幕图像 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 - * |
图像数据 |
此命令接收图像数据并将其写入 VPS DRAM 缓冲区。需要时,该命令会执行解压。由于 USB 的限制,可能无法一次性发送整个图像数据。因此,必须多次调用此命令来加载整个图像。其还存储 API 未处理的任何字节(如果 API 没有执行操作所需的所有字节)。这些未处理的字节将在下次接收到数据时发送给回调函数。一旦将整个图像加载到存储器后,API 即会显示已加载的初始屏幕。加载图像的剩余像素也由回调函数返回。 |
设置 XPR 校准图案显示 | |
---|---|
写入参数 | |
此命令会将预定义的 XPR 校准图案作为闪存图像加载并显示在屏幕上。3840x2160 显示区域上重复显示 64x64 图案。 |
设置 XPR 4Way 方向 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
方向编号。范围 0 - 23。 |
此命令用于设置激励器位置的方向编号(存储在 EEPROM 中)。共有 24 个可能的选项:0 - 23。在使用 TI 提供的 XPR 校准启动界面图像来执行 XPR 校准时,请使用此命令。 注意:请使用显示图像大小命令来确保显示区域为 3840x2160。如果报告的显示分辨率小于或等于 1080p,此命令将不会对显示的图像产生任何影响。 |
获取 XPR 4Way 方向 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
此命令用于检索最后设置的方向编号或子帧顺序 |
设置 XPR 执行器波形控制参数 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
XPR 命令 0 = 固定输出启用 1 = DAC 增益 2 = 子帧延迟 3 = 执行器类型(只读) 4 = 输出启用/禁用 5 = 时钟宽度 6 = DAC 偏移 7 = 段数 8 = 段长 9 = 反转 PWM A 10 = 反转 PWM B 11 = 子帧过滤值 12 = 子帧看门狗 13 = 固定输出值 |
字节 1 |
需要应用命令参数的执行器波形控制通道编号(0 或 1) |
字节 2-5 |
需要传递给命令的数据 |
此命令用于配置/设置执行器波形控制 (AWC) 块。此处,AWCx 可以是 AWC 0 或 1。字节 2-5 包含字节 0 中提到的 XPR 命令数据。字节 1 包含 AWC 通道编号,可能的值为 0 或 1。 固定输出启用:将执行器配置为固定输出模式。 字节 2:0x00 - 禁用 0x01 - 启用 字节 3-5:保留,必须设置为 0x000000 增益:设置波形发生器 DAC/PWM 增益。 字节 2:范围 0 - 255 格式 u1.7(0 至 1.9921875) 字节 3-5:保留,必须设置为 0x000000 子帧延迟:子帧延迟字节 2-5;范围 0 - 262143 且 lsb = 133.333ns 执行器类型(只读):执行器类型 字节 2: 0x00 - 无 0x01 - Optotune(XPR-25 型号) 0x80 - TI 执行器接口 (EEPROM) 0x81 - TI 执行器接口 (MCU) 字节 3-5:保留,必须设置为 0x000000 输出启用/禁用:执行器输出启用/禁用 字节 2:0x00 - 禁用 0x01 - 启用 字节 3-5:保留,必须设置为 0x000000 注意:AWC0 和 AWC1 两者同时禁用/启用 时钟宽度:定义输出时钟的高低宽度(时钟周期将为 2*(ClkWidth+1)) 0 = 1(时钟周期为两个时钟);lsb = 8.33ns 字节 2-5:ClkWidth 示例:ClkWidth = 0;将生成时钟 2*(0+1) *8.33 = 16.66ns 偏移:DAC/PWM 输出偏移 字节 2:范围 -128 - +127 格式 S7(-128 至 +127) 字节 3-5:保留,必须设置为 0x000000 段数:定义段数 字节 2:范围 2 - 255 字节 3-5:保留,必须设置为 0x000000 段长:定义段的大小 字节 2-3:范围 19 - 4095 字节 4-5:保留,必须设置为 0x0000 反转 PWM A:将 AWC 配置为 PWM 类型而不是 DAC 时适用 字节 2:0x00 - 无反转 0x01 - 已反转 字节 3-5:保留,必须设置为 0x000000 反转 PWM B:将 AWC 配置为 PWM 类型而不是 DAC 时适用 字节 2:0x00 - 无反转,0x01 - 已反转 字节 3-5:保留,必须设置为 0x000000 子帧过滤值:设置子帧过滤值 - 定义子帧边沿之间的最短时间。比设定值更近的边沿将被过滤掉 字节 2:0 = 禁用过滤,0 = 过滤时间将为 Val x 60us;范围:0 - 255 字节 3-5:保留,必须设置为 0x000000 子帧看门狗:定义子帧边沿之间的最长时间;如果计时器超时,则 WG 将自动输出固定输出值,并在下一个子帧边沿恢复正常输出。 字节 2-3:0 = 禁用子帧看门狗,0 = 看门狗时间,即“时间 x 60us”;范围:范围:0 - 1023 字节 4-5:保留,必须设置为 0x0000 固定输出值:选择固定输出模式时,定义需要在 DAC/PWM 上输出的值。 字节 2:需要在 DAC/PWM 上输出的值;范围 - 128 至 127 字节 3-5:保留,必须设置为 0x000000 注意:要使用子帧过滤值和子帧看门狗,必须注意设置一个比工作频率的 2 倍大 10% 左右的值。 例如,对于 4K @ 60Hz,该值可以设置为 (1/ (60*2)) *1.10*10^6 = 9166us。 |
获取 XPR 执行器波形控制参数 | |
---|---|
读取参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
XPR 命令 0 = 固定输出启用 1 = DAC 增益 2 = 子帧延迟 3 = 执行器类型(只读) 4 = 输出启用/禁用 5 = 时钟宽度 6 = DAC 偏移 7 = 段数 8 = 段长 9 = 反转 PWM A 10 = 反转 PWM B 11 = 子帧过滤值 12 = 子帧看门狗 13 = 固定输出值 |
字节 1 |
要回读命令参数的执行器波形控制块的通道编号 |
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-3 |
为传递的命令获取的参数值 |
此命令用于获取设置到 AWC 波形发生器的参数。 注意:此命令仅在正常运行模式期间使用,不能在待机状态期间使用。 |
设置 DB 边框配置 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
边框顶部的行数。范围 0 - 4095 |
字节 2-3 |
边框底部的行数。范围 0 - 4095 |
字节 4-5 |
左边框的像素数。范围 0 - 4095 |
字节 6-7 |
右边框的像素数。范围 0 - 4095 |
此命令用于为边框排除函数配置 DynamicBlack 边框区域的面积。边框排除函数使用户能够减少信箱区域(黑色边框)对主要明亮图像的影响(信箱区域降低了算法的整体场景亮度)。该函数还有助于算法更好地处理带有明亮字幕的图像,在这种情况下,字幕会增加整体场景的亮度。此命令还将用于具有多个控制器的配置,以便排除任何图像重叠问题,这是其他图像处理算法所需的功能。 |
获取 DB 边框配置 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
此命令用于返回 DynamicBlack 边界排除函数的边框区域面积。 |
设置 DB 边框权重 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
边框像素的权重值,0 = 0% 加权;1 = 25% 加权;2 = 50% 加权;3 = 75% 加权 0 = 加权 0% 1 = 加权 25% 2 = 加权 50% 3 = 加权 75% |
获取 DB 边框权重 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
为边界排除函数设置 DynamicBlack 边框区域的权重值 |
设置 DB 裁剪像素 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
可裁剪的像素数。范围 = 0 至 65535。 |
此命令用于返回为了让 DynamicBlack 光圈移动而在当前配置的步数。 |
获取 DB 裁剪像素 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
此命令用于返回当前选定的可裁剪像素数。 |
设置 DB 增益 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
增益值。典型值范围为 1.0 至 8.0。 格式 = u4.12 |
此命令用于控制 DynamicBlack 增益值。典型值范围为 1.0 至 8.0。需要启用手动模式来设置增益,因为该模式会覆盖每帧计算的增益值。 |
获取 DB 增益 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
此命令用于获取 DynamicBlack 增益值。典型值范围为 1.0 至 8.0 |
获取 DB 直方图 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-135 |
DB 直方图数组的起始地址。数组大小为 34。每个区间的 LSB 代表 32 个像素。每个区间在 0x0003FFFF 处饱和。 |
此命令用于返回 DynamicBlack(DB) 直方图数据的起始地址。直方图包含来自前一帧的场景亮度数据。DB 直方图包含的 34 个区间用于测量所示图像中的非重叠强度范围。每个区间的值等于区间强度范围内的像素数。每个像素的强度计算为该像素的红色、绿色和蓝色值的最大值。换而言之,像素强度 = MAX( R, G, B )。每个像素的格式为无符号 8.8,生成 16 位值。区间 32 和 33 是特殊区间,分别代表值恰好为零的像素和只有小数值的像素。此函数可独立于光圈控制使用,以改善黑暗场景中的图像。 |
获取当前 LED 色点 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
色度 x 坐标(以 u1.15 格式传输) 格式 = u1.15 |
字节 2-3 |
色度 y 坐标(以 u1.15 格式传输) 格式 = u1.15 |
字节 4-7 |
亮度 Y 坐标 |
获取系统当前白点的 x,y 坐标。调用此命令前应初始化 WPC 并设置校准数据。 |
设置 WPC 最佳占空比 | |
---|---|
写入参数 | |
搜索可用的占空比,并为正确的 LED 白点设置最佳占空比。使用此命令前应设置传感器校准数据。 |
获取 WPC 最佳占空比 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
红色理想占空比(以 u8.8 格式传输) 格式 = u8.8 |
字节 2-3 |
绿色理想占空比(以 u8.8 格式传输) 格式 = u8.8 |
字节 4-5 |
蓝色理想占空比(以 u8.8 格式传输) 格式 = u8.8 |
字节 6-7 |
红色最佳占空比(以 u8.8 格式传输) 格式 = u8.8 |
字节 8-9 |
绿色最佳占空比(以 u8.8 格式传输) 格式 = u8.8 |
字节 10-11 |
蓝色最佳占空比(以 u8.8 格式传输) 格式 = u8.8 |
获取当前目标色点的理想占空比和最接近的可用占空比。使用此命令前应设置传感器校准数据。 |
设置 WPC 校准数据 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
LED 颜色 0 = 红色 1 = 绿色 2 = 蓝色 |
字节 1-2 |
色度 x 坐标(采用 u1.15 格式) |
字节 3-4 |
色度 y 坐标(采用 u1.15 格式) |
字节 5-8 |
亮度 Y 坐标 |
通过此命令设置 WPC 传感器校准数据。在调用此命令前应已成功完成 WPC_Init()。 |
获取 WPC 校准数据 | |
---|---|
读取参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
LED 颜色 0 = 红色 1 = 绿色 2 = 蓝色 |
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
色度 x 坐标(采用 u1.15 格式) |
字节 2-3 |
色度 y 坐标(采用 u1.15 格式) |
字节 4-7 |
亮度 Y 坐标 |
字节 8-11 |
红色传感器输出 |
字节 12-15 |
绿色传感器输出 |
字节 16-19 |
蓝色传感器输出 |
字节 20-21 |
占空比 格式 = u8.8 |
通过此命令获取 WPC 传感器校准数据 |
获取 WPC 传感器输出 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-3 |
红色 |
字节 4-7 |
绿色 |
字节 8-11 |
蓝色 |
返回红色、蓝色和绿色积分传感器的输出 |
设置最大 SSI 驱动电平 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
颜色 0 = 红色的 SSI SPI/PWM 指示符 1 = 绿色的 SSI SPI/PWM 指示符 2 = 蓝色的 SSI SPI/PWM 指示符 3 = SPI 系统的样片 1。 4 = Sample2 C2 5 = PWM 系统的 SSI SPI 黄色/红外 6 = 对于 PWM 系统,对 SPI 感应使用 SSI 青色使用 SSI 青色 7 = 对于 PWM 系统,对 SPI/频率使用 SSI 品红色 8 = 白色的 SSI SPI 指示符 9 = 黑色的 SSI SPI 指示符 10 = 红外的 SSI SPI 指示符 |
字节 1-2 |
最大驱动电平 |
设置最大驱动电平 |
获取最大 SSI 驱动电平 | |
---|---|
读取参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
颜色 0 = 红色的 SSI SPI/PWM 指示符 1 = 绿色的 SSI SPI/PWM 指示符 2 = 蓝色的 SSI SPI/PWM 指示符 3 = SPI 系统的样片 1。 4 = Sample2 C2 5 = PWM 系统的 SSI SPI 黄色/红外 6 = 对于 PWM 系统,对 SPI 感应使用 SSI 青色使用 SSI 青色 7 = 对于 PWM 系统,对 SPI/频率使用 SSI 品红色 8 = 白色的 SSI SPI 指示符 9 = 黑色的 SSI SPI 指示符 10 = 红外的 SSI SPI 指示符 |
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
最大驱动电平 |
获取最大驱动电平 |
设置 SSI 占空比索引 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
索引 |
选择 SSI 的占空比索引 |
获取 SSI 占空比索引 | |
---|---|
返回参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0-1 |
占空比数 |
字节 2-3 |
当前占空比索引 |
字节 4-5 |
当前红色占空比 格式 = u8.8 |
字节 6-7 |
当前绿色占空比 格式 = u8.8 |
字节 8-9 |
当前蓝色占空比 格式 = u8.8 |
字节 10-11 |
当前黄色占空比 格式 = u8.8 |
字节 12-13 |
当前青色占空比 格式 = u8.8 |
字节 14-15 |
当前品红色占空比 格式 = u8.8 |
字节 16-17 |
当前白色占空比 格式 = u8.8 |
获取所选占空比的详细信息和当前系统外观中可用的占空比数 |
设置启用 XPR 校准模式 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
1 - 启用校准模式 |
此命令用于将系统设置为旁路模式。将系统设置为旁路模式下,就会禁用任何图像处理功能,以在输入源图像和显示图像上的像素之间建立一对一的对应关系。希望看到 XPR 子帧清晰分割。不能退出校准模式。请重新启动系统。 |
获取启用 XPR 校准模式 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
此命令用于获取 XPR 校准模式的状态。是否已启用。 |
设置 WPC 校准结构覆盖 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
LED 颜色 0 = 红色 1 = 绿色 2 = 蓝色 |
字节 1-2 |
色度 x 坐标(采用 u1.15 格式) |
字节 3-4 |
色度 y 坐标(采用 u1.15 格式) |
字节 5-8 |
亮度 Y 坐标 |
字节 9-12 |
红色传感器输出 |
字节 13-16 |
绿色传感器输出 |
字节 17-20 |
蓝色传感器输出 |
字节 21-22 |
占空比 格式 = u8.8 |
通过此命令设置整个 WPC 传感器校准数据结构。在调用此命令前必须已成功完成 WPC_Init()。 |