ZHCU874D February 2021 – August 2021
AM64x/AM243x 器件具有以下复位信号:
JTAG 的两个监控器输出和复位会输入与门来生成 PORz 信号。此 PORz、来自安全连接器的 CONN_MCU_PORz,以及来自 PCIe 连接器的 PCIe_MCU_PORz 均会输入另一个与门来生成 MCU_PORz 信号。
该 EVM 上提供了三个按钮开关来对 MCU_PORz、MCU_RESETz 和 RESET_REQz 进行复位。
也可通过测试自动化接头或手动复位开关 SW4 (SoC) 和 SW6 (MCU) 应用热复位。
MCU_PORz 输入可通过开关 SW7 施加。
来自安全连接器的 CONN_MCU_RESETz 和 CONN_MCU_PORz 会分别路由至 MCU_RESETz 和 MCU_PORz,从而为安全连接器提供可创建热复位和冷复位的选项,如图 3-5 中所示。
大多数外设复位均会与来自 SoC 的 RESETSTATz 输出以及 GPIO 控件执行与操作,如图 3-5 中所示。这确保外设复位会置位,直到 SoC 结束复位并允许 AM64x 手动置位外设复位。
图 3-5 AM64x/AM243x GP EVM 的整体复位架构