ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
LM5066Hx 提供了具有多个阈值选项的可编程断路器 (CB) 保护。通过对 DEVICE_SETUP1 和 DEVICE_SETUP2 寄存器进行编程,可以将断路器阈值配置为电流限制阈值的 1.2x、2x、3x 或 4x。此功能可防止电流快速增加(例如短路),在短路情况下,在电流限制环路响应之前,流经检测电阻器 (RSNS) 的电流可能会超过断路器阈值。
当超过断路器阈值时,GATE1 和 GATE2 都会使用强大的 1.5A 下拉电流快速关断。如果需要,可以使用 DEVICE_SETUP4 寄存器的位 7 配置器件,以便在 30μs 抗尖峰脉冲时间后立即重试,方法是释放下拉电流并启用 GATE1。在该立即重试期间,栅极电压根据需要由 dV/dt、电流限制或功率限制功能进行控制。如果过电流或功率限制仍然存在,调节计时器将激活。如果计时器在限制条件结束之前达到 3.9V,则 GATE1 将使用 10mA 或 1.5A 下拉电流关闭。在立即重试期间,有限的 21μA 拉电流和连接至 GATE1 或 SFT_STRT 引脚的任何外部 dV/dt 电容器可以减缓 GATE1 导通。为了提高断路器误跳闸后的输出电压恢复速度,该器件具有快速恢复功能,可以禁用 dV/dt 电容器连接和/或启用 GATE2 与 GATE1。可以使用 DEVICE_SETUP2 寄存器中的位 1 来启用或禁用这个快速恢复逻辑。
对于在通用背板上具有多个热插拔卡的系统(例如刀片服务器和电信设备),电源瞬态可能会导致足够大的电流尖峰,从而错误地触发断路器。为了防止误跳闸,LM5066Hx 实现了一种保护算法,以消隐 100μs 的断路器阈值,从而在不关闭系统的情况下使瞬变稳定下来。在此消隐期间,固定短路保护 (SCP) 阈值(断路器阈值的 1.5 倍)保持有效状态,以防止发生严重过流事件。如果超过此 SCP 阈值,器件将以 1.5A 下拉电流关断两个栅极。可以使用 DEVICE_SETUP2 寄存器中的位 0 来启用或禁用这个电源瞬态消隐功能。
断路器事件在 STATUS_OTHER (7Fh)、STATUS_MFR_SPECIFIC (80h) 和 DIAGNOSTIC_WORD (E1h) 寄存器中设置故障标志,并将 SMBA 引脚置为有效(除非通过 ALERT_MASK (D8h) 寄存器禁用该功能)。可以通过 DEVICE_SETUP (D9h) 寄存器修改断路器配置。