ZHCAEZ5 February   2025 CC1310

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 楼宇自动化中的传感器控制器
    2. 1.2 TI 器件
      1. 1.2.1 CC13x4 无线 MCU
      2. 1.2.2 CC26xx 无线 MCU
  5. 2传感器控制器
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 传感器控制器电源模式
      1. 2.2.1 工作模式
      2. 2.2.2 低功耗模式
      3. 2.2.3 待机模式
      4. 2.2.4 在电源模式之间切换
        1. 2.2.4.1 24MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
        2. 2.2.4.2 2MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
    3. 2.3 功率测量设置
      1. 2.3.1 EnergyTrace™ 软件
      2. 2.3.2 软件
      3. 2.3.3 电流消耗测量
      4. 2.3.4 硬件
  6. 3使用传感器控制器的楼宇自动化用例与技术
    1. 3.1 PIR 运动检测
      1. 3.1.1 PIR 传统信号链
      2. 3.1.2 无电容器运动检测方框图
      3. 3.1.3 数字信号处理
        1. 3.1.3.1 硬件
        2. 3.1.3.2 数字信号处理
    2. 3.2 玻璃破裂检测
      1. 3.2.1 低功耗与低成本玻璃破裂方框图
    3. 3.3 门窗传感器
    4. 3.4 低功耗 ADC
      1. 3.4.1 Sensor Controller Studio 中的代码实现
      2. 3.4.2 测量
    5. 3.5 使用 BOOSTXL-ULPSENSE 的不同传感器读数
      1. 3.5.1 电容式触控
      2. 3.5.2 模拟光传感器
      3. 3.5.3 电位器(0 至 200kΩ 范围)
      4. 3.5.4 超低功耗 SPI 加速度计
      5. 3.5.5 簧片开关
  7. 4总结
  8. 5参考资料

低功耗模式

在低功耗模式 (2MHz) 下,传感器控制器以降低的 2MHz 时钟速度运行。需要工作模式的外设模块(SCLK_HF 和/或其他系统功能)不可用。不可用的外设包括:

  • 12 位 ADC
  • 可编程电流源(0.25µA 至 20µA)
  • 时间数字转换器

然而,低功耗模式的优点是功耗更低,唤醒时间更快,同时仍能保持较简单操作的功能。

作为 12 位 ADC 的替代设计,可以使用在 2MHz 模式下运行的传感器控制器实现 8 位逐次逼近 (SAR) 型低功耗软件 ADC。本文档稍后会详细介绍这种设计。

传感器控制器可根据任务代码动态改变电源模式,并在工作模式与低功耗模式之间转换,从而在性能与功耗之间实现平衡。

例如,可以实现一种代码,只允许在某些唤醒期间进入工作模式:

// The task code block starts in low-power mode 

// If some condition is met ... 
if (...) { 

// Enter active mode 
pwrRequestAndWaitForActiveMode(); 

// Get one ADC sample 
adcEnableSync(ADC_REF_FIXED, ADC_SAMPLE_TIME_2P7_US, ADC_TRIGGER_MANUAL); 
adcGenManualTrigger(); 
adcReadFifo(output.adcValue); 
adcDisable(); 

// Return to low-power mode 
pwrRequestAndWaitForLowPowerMode(); 
} 

// The task code block ends in low-power mode, so unless changed by the static configuration, 
// the Sensor Controller can start in low-power mode at the next wake-up

用于前一个代码的过程是 pwrRequestAndWaitForActiveMode(),它请求更改为工作电源模式,并等待更改生效;而 pwrRequestAndWaitForLowPowerMode() 则请求更改为低功耗模式,并等待更改生效。