ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 三相牵引逆变器
  5. 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 单路正隔离式输出电压
  7. 双路正负输出电压
  8. 双路正输出电压
  9. 电容器选型
  10. RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

电容器选型

UCC14240-Q1 输入和输出高频去耦电容应由一个 2.2µF 陶瓷电容和一个 0.1µF 陶瓷电容并联组成,如图 7-1图 7-2 所示。0.1µF 电容器应放置在最靠近 IC 引脚的位置,并且两个电容器的额定电压应至少为所施加电压的 1.5 倍或最小额定电压 35V。UCC14240-Q1 反馈电阻分压器需要 330pF 高频陶瓷旁路电容与下电阻并联。如图 4-1图 6-1 的原理图所示,330pF 旁路电容器应在 FBVDD (U1-34) 与 VEEA (U1-35) 和 FBVEE (U1-33) 与 VEEA (U1-35) 之间尽可能相互靠近放置。



图 7-1 导通期间的拉电流

图 7-1图 7-2 所示的电路显示了 IGBT 导通期间的拉电流和关断期间的灌电流。UCC14240-Q1 为 UCC21732-Q1、±10A 隔离式 SiC/IGBT 栅极驱动器提供正负双偏置电压,驱动一个 总栅极电荷为 1.75µC 的IGBT。图表已经过简化以突出 CVDD 和 CVEE 的功能和选型。CVDD 和 CVEE 是与栅极驱动器相关的电容器,但在使用图 5-1 所示的双路 VDD/VEE 输出电压配置时,也会对 UCC14240-Q1 的性能产生深远影响。

CVDD 是 UCC21732-Q1 VDD 大容量电容器在导通期间为 Q1 提供所需的电荷,应放在尽可能靠近栅极驱动器引脚的位置。由 ISRC 从 CVDD 消耗的总电荷必须在每个开关周期由 IDD 补充。以 IGBT 的开关频率消耗和补充 CVDD 中的电荷,会导致 CVDD 上产生不可避免的纹波电压变化。由于总电荷由 CVDD 和 CVEE 的串联组合提供,假设所需的纹波电压限制为 ΔV=500mVPP,则所需的总电容可由Equation10 确定,其中,电容越高,纹波电压越低。

Equation10. CVDD×CVEECVDD+CVEEQGΔV=1.75 μC 500 mVPP=3.5 μF

根据 1.75µC 的 IGBT 栅极电荷所需的等效电容 CGEquation11 所需的电容相比要小得多。因此,3.5µF>>87.5nF 验证了维持所需纹波电压所需的电容始终高于 SiC/IGBT 所需的 CG

Equation11. CGQGVDD-VEE=1.75 μC 15 V--5 V=87.5 nF

在导通期间,IGBT 需要从 CVDD 获取一定量的电力,从而与 UCC14240-Q1 传输的电量相等,如Equation12 所示:

Equation12. PSRC=PVDD=QG×(VDD-COM)×FsW=1.75 μC×(15 V-0)×20 kHz=525 mW

在关断期间,存储在 IGBT 栅极电容中的总电荷通过应用与 IGBT 并联的 CVEE (-5V))而被移除。关断期间,从 CVEE 移除的电荷也必须通过 UCC14240-Q1 补充和提供,并由Equation13 计算得出:

Equation13. PSNK=PVEE=QG×(COM-VEE)×FsW=1.75 μC×0 V-(-5 V)×20 kHz=175 mW

由于开关事件,所需的总动态功率是Equation12Equation13 的和:

Equation14. PSW=PSRC+PSNK=VDD-VEE×QG×FSW=700 mW

根据 UCC21732-Q1 数据表,使用 5.9mA 的最大 IQ_VDD 来计算静态电流消耗所需的功率:

Equation15. PIQ=VDD-VEE×IQ=20 V-(-5 V)×5.9 mA)=147.5 mW

根据Equation16,将 PSW 与 PIQ 结合即可得所需的总偏置功率如下:

Equation16. PBIAS=PSW+PIQ=700 mW+147.5 mW=847.5 mW

应使用Equation16 的结果来验证所需的功率小于在高达 105°C 环境温度下的最大 UCC14240-Q1 功率 1.5W。在本示例中,结果为 847.5mW<1.5W。



图 7-2 关断时灌电流

Equation10 可以改写为:

Equation17. CVEE=QG×CVDD(CVDD×ΔV)-QG

CVDD、CVEE 电容分压器的第二项功能是根据负 VEE 电压相对于正 VDD 电压的期望值来平衡中点 COM 电压。由 CVDD 和 CVEE 组成的分压器会得到:

Equation18. CVEE=CVDD×(VDD-COM)COM-VEE

Equation17 设为与Equation18 相等并求解 CVDD 会得到:

Equation19. CVDD=QGΔV×VDD-VEEVDD-COM=1.75 μC500 mV×15 V-(-5 V)15 V-0 V=4.67 μF

CVDD=4.67µF,然后可使用该电容求解 Equation20中的 CVEE

Equation20. CVEE=CVDD×(VDD-COM)COM-VEE=4.67 μF×(15 V-0 V)0 V-(-5 V)=14.1 μF

值得重申的是,CVDD 和 CVEE 是 VDD 和 VEE 相对于 COM 所需的最小总电容值。添加适当的降额并选择大于所示最小计算结果的标准元件值,然后进行调整以保持正确的 CVDD 与 CVEE 比值(根据Equation20)。一旦选择了值,现在可以将 CVDD 和 CVEE 代入Equation10Equation19,以验证所选电容器值是否满足所需的 ΔV、纹波电压以及设置由Equation19 确定的正确中点电压。可能有必要使用不同电容器元件值的并联组合来获得所需的比率。

降低纹波电压、VCE 下降电压或提高动态栅极驱动性能是增大 CVDD 电容值的几个可能原因。为了保持正确的 CVDD 与 CVEE 电容分压比(本例中为 3:1),重要的是调整 CVEE 电容值以匹配引入到 CVDD 电容值的任何变化。CVDD 电容器的额定电压应为 35V 或更高,但 CVEE 电容器的额定电压可以较低,适当降低额定电压以处理大约 1.5x 的 VEE。CVDD 和 CVEE 应为具有 X7R 或更优电介质的陶瓷表面贴装电容器,并符合 AEC-Q200 标准,可满足应用的预期温度要求。如果想要达到所需的最小电容,应特别注意所施加的直流电压与电容器额定工作电压、温度、容差和电介质类型的关系,如图 7-3图 7-5 所示。要实现最佳的偏置和栅极驱动器性能,需要在所有电气和环境运行条件下满足最小计算电容。


GUID-20220126-SS0I-WQHT-MJB4-JSMMF5PVPT9L-low.png

图 7-3 陶瓷电容器温度特征

GUID-20220126-SS0I-XP07-RWM2-GN4030LTKML8-low.png

图 7-4 陶瓷电容器老化特征

GUID-20220126-SS0I-3VQQ-3WGP-HTMKWNRKVRBX-low.png

图 7-5 陶瓷电容器施加的直流电压特征