ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
使用 P1_VIDx 和 P2_VIDx 输入动态监控 AD_IN7 (CPU1 Vccp) 和 AD_IN8 (CPU2 Vccp) 输入,以确定限值。动态比较的运行独立于使用静态编程限值的静态比较。对于采用 Intel CPU 的主板上使用的稳压器(VRM 或 VRD),LM94 以四种不同的 VID 运行模式支持 3 种不同的规范。支持的稳压器规范为 VRD10/VRM10、VRD10.2 扩展和 VRD11/VRM11,在本文档中,这些规范分别称为 VRD10、VRD10.2 和 VRD11 规范。
根据 VRD 10 规范,当 VID 信号斜升或斜降为一个新值时,它一次阶跃一个 LSB,每 5µs 发生一次阶跃。在更坏的情况下,一次最多可以在 100µs 内发生 20 次阶跃。来自 VRD 的 Vccp 电压必须在上次 VID 变化后的 50µs 内稳定到新值。LM94 预计在 VRD10 模式下 VID 变化的频率不会高于每 5µs 一次。类似地,LM94 可以支持 VRD10.2 和 VRD11 规范的时序要求。
VID 信号可由处理器在程序控制下、通过内部热事件或外部控制(例如强制实现 PROCHOT)进行更改。
可以在不同的 VRM/VRD 规范中找到每个 VID 代码值选择的基准电压。LM94 会忽略由线间偏移引起的瞬态 VID 值。有关最坏情况下的线间偏移,请参阅 VRM/VRD 规范。
LM94 对一个采样窗口内的 VID 值求平均值,以确定在该采样窗口期间 VID 输入指示的平均电压。电压转换周期完成后,LM94 会根据平均 VID 值(而非瞬时值)进行限值比较。上限是通过将上限偏移与 VID 指示的平均电压相加来确定的。下限是通过用 VID 指示的平均电压减去下限偏移来确定的。如果 AD_IN7(或 AD_IN8)电压超出上限和下限,则会生成错误事件。动态和静态比较每 100ms 执行一次。平均时间间隔为 1.5ms。
如果在 Vccp 采样窗口期间的任何时间 VID 代码指示 VRD/VCCP 应关闭其输出,则针对该采样的动态 Vccp 检查被禁用。
比较精度为 ±25mV,因此必须设置比较限值以包含该误差。由于 Vccp 电压可能处于稳定至新值的过程中(由于 VID 变化),因此在设置上限和下限偏移时应考虑该稳定。
LM94 对动态 Vccp 检查的上限电压有限制。上限不能超过 1.5875V。如果 VID 指示的电压与上限失调电压之和超过 1.5875,则上限检查被禁用。
引脚 11 和 12 有双重用途。当选择 VRD10 模式时,这两个引脚可用作通用输入,其状态反映在 BMC 和主机错误状态寄存器中。在其他 VRD 模式中,这两个引脚用作 VID6 输入。