ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
BQ76907 器件集成了 DEEPSLEEP 模式,这是一种低功耗模式,允许 REGOUT LDO 保持通电,但禁用大多数其他子系统。在该模式下,保护 FET 全部被禁用,因此在电池包端子处不提供电压。所有的保护都被禁用,并且所有的电压、电流和温度测量都被禁用。
可以通过主机发送子命令来进入 DEEPSLEEP 模式。通过使用子命令或在 TS 或 VC0 引脚上出现上升沿时,该器件将退出 DEEPSLEEP 模式并返回 NORMAL 模式。此外,如果处于 DEEPSLEEP 模式时 BAT 引脚电压降至低于 VPORA - VPORA_HYS,该器件将切换至 SHUTDOWN 模式。
当退出 DEEPSLEEP 模式并返回 NORMAL 模式时,该器件首先完成一个启动测量循环并评估与启用的保护相关的条件,以确保这些条件可接受以继续。这可能需要大约 8ms 加上完成测量循环的时间。
REGOUT LDO 将在进入 DEEPSLEEP 模式时保持其电源状态。根据设置,LFO 可能会在 DEEPSLEEP 模式期间被禁用。如果被禁用,它将由 I2C 通信唤醒,这可能会导致器件需要比正常时钟延展更长的时间才能响应通信。