ZHCU877B May 2021 – October 2023
请在使用 AM64x 入门套件之前通读本节内容。这些说明的作用是尽可能减少您在评估时遇到的问题。如果您有任何问题,请在 E2E 上创建新问题并请求解答。
根据本文档后文“配置”部分中介绍的引导模式,验证您要使用的引导介质。
AM64x 入门套件应通过 USB-C 端口供电(不支持数据或显示交替模式)/
AM64x 入门套件上的 USB-C 电源控制器需要电力输送源的协商序列,并且需要一个能够提供 5V/3A 电流的电源。如果电力输送源无法满足这些要求,AM64x 入门套件底部的红色 LED 会亮起。
旧版低成本市电电压 5VDC USB Type-A 砖型产品主要用于为消费类电子产品供电或充电,无法正常完成 AM64x 入门套件中 USB-C 电源控制器的协商序列,而且会使 EVM 无法上电。“加电/断电过程”一节介绍了推荐电源的指导原则。
注意 AM64x 入门套件不能通过 40 引脚“用户扩展连接器”上的 5V0 或 3V3 引脚供电。AM64x 入门套件的设计不支持通过扩展头供电。
注意 AM64x 入门套件的扩展头没有失效防护。这就意味着 AM64x 入门套件断电时,扩展板不能驱动任何 I/O 引脚。这样会违反 AM64x 数据表规范,并可能会导致处理器或板上的其他元件损坏,而且这不在保修范围内。
40 引脚“用户扩展连接器”旨在匹配信号类型和 RPI4 40 引脚连接器上的硬件接口,因此支持大部分由社区开发的硬件级附加电路板。由于每个 SoC 供应商对引脚功能复用的决策不同,一些更深入的备用引脚功能可能与 RPI4 上的接口不匹配。
注意:关于 HAT 与 40 引脚“用户扩展连接器”的兼容性:在将 HAT 连接到 AM64x 入门套件之前,请始终检查您的 HAT 所需的硬件资源,以及有效引脚功能。引脚多路复用设置可能需要首先更改引导加载程序。
注意:易受 ESD 影响
静电放电 (ESD) 会损坏设备并损害电路。电子印制电路卡处理不当会产生 ESD,并可能导致完全或间歇性故障。
入门套件评估板包含对 ESD 敏感的电子器件。因此,处理这些板时必须小心谨慎。SK EVM 必须在受控的实验室环境下使用,测试工程师和开发人员应调整所有 ESD 安全预防措施。
有关预防措施,请参阅以下内容: