ZHDA285 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 所需物品
  5. 2 可用工具概述
  6. 3 开始使用 Radio Tool
  7. 4 开始使用 Calibrator Tool
  8. 5 Wi-Fi 测试
    1. 5.1 使用 Radio Tool 进行 TX 测试
      1. 5.1.1 802.11ax 基于触发的测试
    2. 5.2 使用 Calibrator Tool 进行 TX 测试
      1. 5.2.1 802.11ax 基于触发的测试
    3. 5.3 使用 Radio Tool 进行 RX 测试
    4. 5.4 使用 Calibrator Tool 进行 RX 测试
  9. 6 BLE 测试
    1. 6.1 使用 Radio Tool 测试 TX 功率
    2. 6.2 使用 HCI 命令测试 TX 功率
    3. 6.3 使用 Radio Tool 测试 RX 灵敏度
    4. 6.4 使用 HCI 命令测试 RX 灵敏度
  10. 7 故障排除/常见问题解答
  11. 8 占空比表
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

所需物品

执行射频测试需要以下各项:

  • CC33xx 或 CC35xxE。此项为被测器件 (DUT)
  • 计算机
  • VSA/VSG(例如 LitePoint)。可使用频谱分析仪 (SA) 进行 TX 测量,但可能会导致错误解读 TX 功率测量结果(请参阅故障排除/常见问题解答部分)
  • 已下载的最新 SDK。从中可以找到 Calibrator Tool 和 Radio Tool 指南。
  • 适用的调试器(例如 LP-XDS110ET)
  • 必要的布线(请参阅图 1-1 和图 1-2)

如果使用 Radio Tool:需要使用最新版本的 Google Chrome(支持其他网络浏览器;但推荐使用 Chrome)


 Radio Tool 的布线设置

图 1-1 Radio Tool 的布线设置

如果使用 Calibrator Tool:需要一个终端应用程序(例如 PuTTY)


 Calibrator Tool 的布线设置

图 1-2 Calibrator Tool 的布线设置
注: 如果将 CC33xx 与 LP-XDS110ET 配合使用,则需要在电平转换器电压选择器的引脚 2 和 3 之间放置一个跳线,以便通过目标电路板供电。请参阅下图(来自 BP-CC3351 用户指南)



图 1-3 LP-XDS110ET 上的跳线位置示意图