ZHDA285 August 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E
屏幕必须如图 5-1 所示。如果并非如此,或用户尚未设置 Radio Tool,请先导航至开始使用 Calibrator Tool 部分并按照步骤操作。


注意:根据 IEEE 802.11 标准,为正确测量 EVM,必须对至少 20 个帧执行测试。然后,可以将这些帧的平均值与 IEEE 阈值进行比较。帧的长度必须至少为 16 个 OFDM 符号。
注意:设置时应考虑损耗因素。如上图所示,由于线缆损耗,存在 3dBm 的偏差。如果测得的 TX 功率仍低于 Radio Tool 中设置的值,请参阅故障排除/常见问题解答部分。