ZHDA285 August 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E
如果需要,可以通过将 Preamble Type 设置为 8 来执行基于触发 (TB) 的测试。Calibrator Tool 通过设置 TB_AUTO 参数提供使用 Autonomous 模式或 External Trigger 模式的选项。由于外部触发模式的配置更为复杂,因此建议选择自主模式。如果需要使用外部触发模式,请跳至外部触发部分。有关选择参数的更多信息,请参考 Calibrator Tool 指南。
外部触发器:
使用外部触发时,触发帧波形将指定需要在 Calibrator Tool 中和测试仪器上设置的所有参数。
注意:在 Calibrator Tool 中设置 TX 功率不会发生任何变化,因为 TX 功率由触发帧定义。