ZHDA285 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 所需物品
  5. 2 可用工具概述
  6. 3 开始使用 Radio Tool
  7. 4 开始使用 Calibrator Tool
  8. 5 Wi-Fi 测试
    1. 5.1 使用 Radio Tool 进行 TX 测试
      1. 5.1.1 802.11ax 基于触发的测试
    2. 5.2 使用 Calibrator Tool 进行 TX 测试
      1. 5.2.1 802.11ax 基于触发的测试
    3. 5.3 使用 Radio Tool 进行 RX 测试
    4. 5.4 使用 Calibrator Tool 进行 RX 测试
  9. 6 BLE 测试
    1. 6.1 使用 Radio Tool 测试 TX 功率
    2. 6.2 使用 HCI 命令测试 TX 功率
    3. 6.3 使用 Radio Tool 测试 RX 灵敏度
    4. 6.4 使用 HCI 命令测试 RX 灵敏度
  10. 7 故障排除/常见问题解答
  11. 8 占空比表
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

使用 Calibrator Tool 进行 RX 测试

本节介绍使用 Calibrator Tool 进行的灵敏度测试。如果尚未设置 Calibrator Tool,请导航至开始使用 Calibrator Tool 部分,然后再继续。以下示例流程可用作如何执行灵敏度测试的参考。有关 Calibrator Tool 的更多信息,请导航至相应 SDK 中针对 CC33xx 和 CC35xx 的 Calibrator Tool 指南。

VSG:

  • 使用在 Calibrator Tool 中选择的相同频率进行配置
  • 导入与在 Calibrator Tool 中选择的数据速率匹配的波形
  • 将 TX 功率设置为略高于数据表灵敏度值以补偿损耗因素

CC33xx 示例流程:通道 6、广播模式、具有 11ax SU 前导码类型、MCS7 速率:

calibrator wlan0 plt power_mode on
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_manual_calib -rx 1
calibrator wlan0 cc33xx_plt start_rx -source_mac FF:FF:FF:FF:FF:FF -preamble_type 5 -rate 20
calibrator wlan0 cc33xx_plt get_rx_stats
calibrator wlan0 cc33xx_plt stop_rx

CC35xx 示例流程:通道 6、广播模式、具有 11ax SU 前导码类型、MCS7 速率:

wlan_start
calibrator power_mode on
calibrator tune_channel 6 0 0
calibrator set_manual_calib -rx 1
calibrator start_rx -source_mac FF:FF:FF:FF:FF:FF -preamble_type 5 -rate 20
calibrator get_rx_stats
calibrator stop_rx

注意:要为每次测量获取一组新的统计数据,请重复命令 4-6。省略停止/启动循环会导致统计数据累加为运行总计。

注意:图 5-6 可在调优器件时提供帮助。参数必须按照其显示的顺序输入。


 RX 参数表

图 5-6 RX 参数表

注意:为了获得理想的结果,此测试及任何其他 RX 灵敏度测试均必须在射频屏蔽外壳中执行。此外,确保从 VSG 发送特定数量的数据包作为参考,以便与 DUT 接收的数据包数量进行比较。

如果性能不佳或未收到任何数据包,请参阅故障排除/常见问题解答部分。