选择左侧栏中的 BLE TX。屏幕应匹配图 6-1。如果并非如此,或尚未设置 Radio Tool,请先导航至开始使用 Calibrator Tool 部分并按照步骤操作。
- 根据需要配置 BLE 通道、射频模式、TX 功率等设置。
- 为获得更流畅的测试体验,请打开 Infinite Packet Transmit。此功能关闭时,用户每次想要发送更多数据包都必须反复单击 Calibrate 和 TX Start,操作非常繁琐。
- 单击 Calibrate。TI 建议在每次单击 TX Start 前都执行此操作。
- 开始传输之前,请确保已正确配置 VSA。如果使用 LitePoint,您的屏幕应与图 6-2 类似
- 在 VSA 上运行连续分析。在 Radio Tool 中,单击 TX Start。
注意:设置时务必考虑损耗因素。如上图所示,由于线缆损耗,存在 3dBm 的偏差。如果测得的 TX 功率仍低于 Radio Tool 中设置的值,请参阅
故障排除/常见问题解答部分。